This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:IC 在最低负载下变得很热

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS54340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884051/tps54340-ic-getting-hot-with-minimum-load

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件:TPS563200

你(们)好  

我已经为嵌入式应用设计了电源单元、在此类应用中、我使用 TPS54340将高直流电压转换为5V、并向 TPS563200提供此5V 电压以获得3.3V 电压。  

我的问题是 TPS563200在以最小负载运行(12V 直流输入)期间变得非常热。 由于我的所有外设均在3.3V 下运行、TPS563200不会发热、并且运行顺畅。 IC 在运行期间变热是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经为嵌入式应用设计了电源单元、在此类应用中、我使用 TPS54340 将高直流电压转换为5V、并向 TPS563200提供此5V 电压 以获得3.3V 电压。  

    我的问题是*Correction for previous post*TPS54340 在以最小负载运行(12V 直流输入)期间变得非常热。 由于我的所有外设均在3.3V 下运行、 TPS563200 不会发热、并且运行顺畅。 IC 在运行期间变热是否正常?  

    在打开电源一段时间(大约一小时)后 、电源变得非常热、并持续从5V 切换至3.5V、并使电源保持开启。此外、电压下降至3.56V、整个系统停止。  

    我遵循了 webench 设计人员提供的原理图、无法理解为什么这个特定器件会发生这种情况、因为 TPS563200运行良好、不会发热。 请在该问题上提供帮助。

    此致

    Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    我们谈论的话题有多热? 您能否提供最高外壳温度? 您是否在室温下工作?

    请提供原理图、BOM 和布局设计。 您能否测量器件的负载电流和效率?  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     IC 在测试几小时后失效、输出3.732V 电压。  随附原理图和所用组件。 是的、我在室温下工作。  

    我找不到 IN 电路电流、因为它是一个包含所有外设的组合式6层 PCB、并且无法隔离进入 pcb.e2e.ti.com/.../Sheet10_5F00_POWER.pdf 的5V 电流输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、  

    电感器饱和电流需要高于器件最大电流限值(6.8)。 如果器件达到电流限制、电感器将饱和。

    输出电容器需要采用陶瓷输出电容器以实现低 ESR。 如果没有它们、器件可能会不稳定。  

    您可以断开电感器(输出侧)的环路、并为电流探头或仪表串联一根导线。

    此致、

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

          Th TPS54340停止工作并进一步降低了电压、因此从电路板上移除了芯片并从外部电源提供5V 电压。

    我测量的参数  

    电压输入--> 13.29V

    电流输入--- >1.75mA

    电压输出--- > 5.017V

    电流输出--- >3.81mA

     μA、目前我的电路板电流非常小、我想 TPS54340在如此小的负载下无法切换、并在146 μ A 工作静态电流时锁定。  

    我是否有办法让该芯片在这些负载下工作、或者我需要考虑其他一些具有较低电流额定值的器件?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    您进行的测量表明器件的功耗非常低。

    快速参考数据表、效率数字似乎接近数据表规格。

    当器件稳压至5V 时、我们如何得出该器件不工作的结论?  

    什么是问题、抱歉、我感到困惑?

    如果可能、共享波形。 我看了您的电感器、从额定功率的角度来看、看起来不错。 我假设输入和输出电容器的直流额定值具有适当的额定值、因为原理图中没有注明直流额定值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marshall_Beck

    这是电容器额定值  

    一个示例  

    100nF 引导电容-MLCC-- 50V  

    10uF 输入电容 Qty3--MLCC-50V

    1nF Comp 引脚 MLCC-50V

    33pF Comp 引脚 MLCC-50V

    47uF 电解电容16V 数量2-用于输出引脚。

    电感器 SRR1260 100M 10uH 电感器

    使用的二极管不是 PMEG60T50ELPX (SMAJ58A)  

    所使用的电阻器如先前共享的原理图中所述

    我想从开始:   

    起初、此配置工作正常、我获得的是5V 电源、IC 变热、但工作正常。 连续 运行半小时后 、它开始跳闸、从3.7V 切换至5V 、此时温度约为52摄氏度。 我用另一个新的 IC 替换了 IC、认为它可能在此配置中已损坏。 新问题仍然存在。 不确定问题是什么、因此我从电路板上移除了 IC 并使用外部电源提供5V 电压。

    我测量的参数  

    电压输入--> 13.29V

    电流输入--- >1.75mA

    电压输出--- > 5.017V

    电流输出--- >3.81mA

    测量参数后、我再次将芯片放回芯片、现在电路无法正常工作、我将得到以下参数:

    V 输入--- 12.01伏  

    I 输入--- 8.8至9.7mA (不稳定)

    V 输出--- 2.003V

    I 输出--- 13.57至13.75mA (不稳定)

    输出波形都无法获得任何干净的波形、但我仍然将波形黄色探针连接到连接到 Vout 的电感器输入蓝色探针。

    此致

    Pranav