This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:使能引脚泄漏电流

Guru**** 2563320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876609/tps61022-enable-pin-leakage-current

器件型号:TPS61022

您好!

我想知道您是否可以分享有关流入使能引脚的泄漏电流的任何信息? 尤其是在信息较少但任何信息都有用的情况下。

谢谢!

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ReedKacz:

    很抱歉 TPS61022专家目前不在办公室、回复将会延迟。

    请问您关注 EN 引脚泄漏电流的目的是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

    问题在于学习如何在使能引脚上使用大的下拉电阻器。 如果我们使用>1Mohm 且泄漏较大,则可能会导致错误启用。

    谢谢、

    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed:

    如果使用过大的电阻、噪声可能会导致转换器行为错误。 最好在没有电阻的情况下直接连接到 GND。

    如果需要下拉电阻器、请分享有关控制原理的更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    感谢您联系 TPS61022。

    从设计人员团队那里获取使能引脚泄漏引脚信息需要一些时间、因为他们正在享受中国新年假期。 一般来说、泄漏电流很小、使能引脚的1Mohm 下拉电阻器应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    25°C 时 EN 引脚泄漏电流为14nA。 这是在 EN 引脚上施加5.5V 电压时测量的。