This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3943:电流设置分辨率和最小值

Guru**** 2810265 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876578/lp3943-current-setting-resolution-and-minimum

器件型号:LP3943

您能否告知每个 LED 灯串的电流设置分辨率和最小电流设置是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、我们的理解是、LP3943最大 LED 电流由选择一个外部电阻器来控制、然后通过8位 PWM 的编程来控制亮度。  这使您能够对0.625Hz 至160Hz 的8位占空比进行 PWM 控制。

    在外部电阻器设置为25mA 且最小 PWM 设置为0.625Hz 的情况下、平均电流可在25mA 至0.097mA 之间调节是否准确? (不考虑任何 LED 亮度非线性)  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最大输出电流固定为25mA、无需外部控制。

    是的、通过 PWM 调光、电流范围为25mA 至0.097mA。