This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:CT 充电期间的行为

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876546/tps3890-behavior-during-ct-charging

器件型号:TPS3890

您好!

如下图所示、如果 SENSE 电压在 CT 电压达到 VCT 之前达到 VITP、CT 引脚和/RESET 引脚如何工作?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    CT 电容由用户设置的内部电流源充电、  一旦复位条件清零、该电容即开始充电。 当该电容器上的电压达到1.22V 时、RESET 被置为无效。 如果器件在达到 VCT 之前达到 VITP、则器件的抗干扰性应达到此条件、请参阅以下内容:

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav-San、

    感谢你的帮助。

    如果 SENSE 电压在 CT 电压达到 VCT 之前达到 VITP、则/RESET 不会置位、且 CT 电压保持不变。

    下一个延迟时间比设置时间短、如下图所示。

    它们是否正确?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    我相信您的理解是正确的。

    谢谢、
    Abhinav。