This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:输入电压为&lt 时的过流电平;设置输出电压(占空比~=90%)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876475/lm25145-over-current-level-when-input-setting-output-voltage-duty-90

器件型号:LM25145

您好!

在数据表中、公式(6)描述了如何计算过流电平的 RILIM。

如果 Vout 设置为12V、该公式对于 Vin=8V 时是否也相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕明国、您好、

    不确定我是否正确理解了您的问题、当您在压降条件下运行时、您是否担心短路电流限制?

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ankit  

    是的、我的问题是在 压降条件下运行时的电流限制计算公式。

    您能帮助提供信息吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruei、

    我将计算稳态运行的 RILIM。 而不是压降。  

    您的 VOUT=12V 和 VIN=8V 不能是稳态应用。  

    降压转换器是一种降压转换器、这意味着 VIN 将始终大于 VOUT。 对于8VIN、VOUT 将小于7.5V

    如果您的应用是 VIN=8V 和 VOUT=12V、则应使用升压转换器。

    RILIM 始终在常规运行模式下计算。 希望这对您有所帮助、谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ankit

    我们知道设计计算应基于降压操作。

    压降模式是一种特殊的工作 条件。

    我们希望确保我们的系统也可以在这种特殊的压降模式下工作。

    您可以帮助提供此类相关信息吗?

    例如、我们设计 Vin=19V、Vout=12V、OCP=10A、我们希望确保当 Vin=8V 时系统不会关断

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruei、

    该公式对于压降情况也是正确的。 我认为你应该可以。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师