This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:数据表公式、Webench &放大器之间的 Rilim 差异很大;设计计算器、请帮助澄清这一点?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876579/lm25145-big-difference-of-rilim-between-datasheet-formula-webench-design-calculator-help-clarify-this-please

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: CSD18543Q3A

大家好、

我正在根据您的报价设计基于 LM25145 IC 的降压转换器。 设计输入如下:

a)     输入电压范围:6 -42V DC
b)     输出电流:6A
c)      开关频率:0.8MHz
d)     允许的电感器纹波:31%(峰峰值)
e)     电感值:2u2
f)      M2 (Q2)同步晶体管):CSD18543Q3A (25摄氏度时的 RDSon 和7V5为8.5m Ω)

 根据控制器数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25145.pdf、第24页)、使用 MOSFET Rdson 设置电阻器电流限制的值可通过以下公式计算:

 Rilim =(Iout - Delta IL/2)/Rdson * RDS (on) Q2

使用我的值、电阻器可计算为:((6-(0.31*6)/2)* 0.0085)/0.0002 = 215欧姆
Webench 显示的电阻值为1.05k 欧姆、因此与数据表公式结果相差很远。

在 第37页的应用示例中、使用其他公式计算限流电阻器、可能如下所示:

Rilim =(Iout + Delta IL)/Rdson * Rdson

对于给定示例、当 Iout = 20A 时、峰间电流纹波设置为30%、当 Rrdson MOSFET 电阻为2m Ω 且 Irdson = 0.2mA 时、限流电阻值可计算为((20+(0.3*20))* 0.002)/ 0.0002 = 260欧姆(例如、电阻设置为249欧姆、 电阻范围内的最接近值)。

同样的公式适用于第41页和第44页的示例。 ‘re我的设计中限流电阻器的“逆向工程”公式值应为334欧姆。 这与我在产品文件夹中找到的计算电子表格中的计算类似、但考虑到了最大 Irdson。

您能否澄清一下哪些公式可用于计算限流电阻器、以及为什么它们在 Webench、数据表和设计计算器电子表格之间存在如此大的差异?

Rgds、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    让我在内部进行确认、然后返回给您。 谢谢!

    BR、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、  

    您对此有更新吗?

    Rgds、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristoffer、您好!

    第24页给出的公式是正确的。 我同意这有点令人困惑、但实际上这里的 Iout 是最大平均输出电流设定点。

    我只会信任产品文件夹中所附的计算器、并放弃 Webench 中的值。

    在计算器中、如果您设置:

    所需的电流限值感应为9A、电感纹波电流为39%、Rdson 为8.8m Ω、Rilim 为332 Ω。

    根据公式:  (9-(0.39*9)/2)* 0.0088)/0.0002 = 319欧姆(非常接近)

    这种微小的变化也可能是由于为 Irdson 选择的值。 因为它可能在180uA 至220uA 之间变化。

    希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到完全解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师