This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:关于最大占空比限制电路

Guru**** 2541470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881757/lm5122-about-max-duty-limit-circuit

器件型号:LM5122

您好!

客户希望限制 LM5122占空比。
原因是 FET 的栅极-源极电容。

当100%占空比运行时、
FET 无法完全关断、因为栅源电容的充电和放电无法及时完成。

您能告诉我限制   占空比的建议附加电路吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您发帖。  不过,我对这个问题感到困惑。  LM5122不支持100%占空比、如果您是指同步 FET、是的、LM5122支持同步 FET 在 VIN>Vout 时始终开启。   

    无论哪一个、如果您谈论100%占空比、这意味着将不会有任何开关操作。 否则、它不是100%占空比。  因此、您关于栅极-源极充电和放电的问题确实使我困惑。

    如果您可以向我展示一些图、如关键波形、可能有助于我们充分了解问题、那么我们可能会推荐一些有意义的东西。  

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi、

    感谢您的支持。
    〉然而,我对这一问题感到困惑。
    〉LM5122不支持100%占空比、
    〉如果您是指同步 FET、是的、LM5122支持同步 FET 在 VIN>Vout 时始终开启。  
    我向您提供了错误的信息。  很抱歉、我的解释不够。
    不是100 μ A 的%、而是完全打开(器件的运行时间尽可能长)。  
    您是否知道限制接通时间的外部电路示例?

    〉如果您可以向我展示一些图、如关键波形、可能有助于我们充分了解问题、那么我们可能会推荐一些东西
    〉有意义。  
    我将请求向客户提交波形图像。


    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    您能不能说您需要这样做的实际原因是什么?   您是不是要将占空比缩短?  例如、IC 可能会发出80%的占空比、但您想将其削减至50%?  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。
    〉您是不是要将占空比缩短?
    是的。
    FET 无法完全关断、因为栅极-源极电容的充电和放电无法及时完成。
    通过限制占空比、客户希望覆盖较大的栅极-源极容量。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    很抱歉我不能完全理解原因。  我是否可以麻烦你给我展示一张图表或图、这些图可以说明他们想要做什么、但现在却不能做什么?

    LM5122具有较长的强制关断时间。  它的典型值为330ns。  这意味着关断 FET 的时间至少为330ns。  在占空比较低的实际应用中、关断时间较长、因为占空比偏离了最大占空比、并且额外的关断时间会增加到330ns 的最小关断时间。  这应该足够长、以便对 MOSFET 栅源极电容放电。  它在此应用中的栅极-源极电容有多高?   它们是否在 MOSFET 栅源极之间添加了额外的电容器? 如果是、为什么?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我是否可以假设问题已得到解决?  让我关闭这里的主题、但欢迎您通过添加新帖子重新打开它。  如果您这样做、请回复我的上述帖子。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    很抱歉我迟到了。
    我要求客户更新其状态和波形。
    但是,我尚未收到答复。
    我是否应该关闭并重新询问此 E2E?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您的回复、是的、您现在可以关闭此帖子、并在收到信息时添加新帖子。

    谢谢、

    Youhao