您好!
客户希望限制 LM5122占空比。
原因是 FET 的栅极-源极电容。
当100%占空比运行时、
FET 无法完全关断、因为栅源电容的充电和放电无法及时完成。
您能告诉我限制 占空比的建议附加电路吗?
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yusuke -San、
感谢您发帖。 不过,我对这个问题感到困惑。 LM5122不支持100%占空比、如果您是指同步 FET、是的、LM5122支持同步 FET 在 VIN>Vout 时始终开启。
无论哪一个、如果您谈论100%占空比、这意味着将不会有任何开关操作。 否则、它不是100%占空比。 因此、您关于栅极-源极充电和放电的问题确实使我困惑。
如果您可以向我展示一些图、如关键波形、可能有助于我们充分了解问题、那么我们可能会推荐一些有意义的东西。
此致、
应用工程学 Yohao Xi
您好、Xi、
感谢您的支持。
〉然而,我对这一问题感到困惑。
〉LM5122不支持100%占空比、
〉如果您是指同步 FET、是的、LM5122支持同步 FET 在 VIN>Vout 时始终开启。
我向您提供了错误的信息。 很抱歉、我的解释不够。
不是100 μ A 的%、而是完全打开(器件的运行时间尽可能长)。
您是否知道限制接通时间的外部电路示例?
〉如果您可以向我展示一些图、如关键波形、可能有助于我们充分了解问题、那么我们可能会推荐一些东西
〉有意义。
我将请求向客户提交波形图像。
此致、
Yusuke
您好、Yusuke -San、
很抱歉我不能完全理解原因。 我是否可以麻烦你给我展示一张图表或图、这些图可以说明他们想要做什么、但现在却不能做什么?
LM5122具有较长的强制关断时间。 它的典型值为330ns。 这意味着关断 FET 的时间至少为330ns。 在占空比较低的实际应用中、关断时间较长、因为占空比偏离了最大占空比、并且额外的关断时间会增加到330ns 的最小关断时间。 这应该足够长、以便对 MOSFET 栅源极电容放电。 它在此应用中的栅极-源极电容有多高? 它们是否在 MOSFET 栅源极之间添加了额外的电容器? 如果是、为什么?
谢谢、
Youhao