This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:LM2674瞬态响应

Guru**** 2509065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872536/lm2674-lm2674-transient-response

器件型号:LM2674

您好!

在负载从15mA 变为250mA 期间、我将获得165mV (5V 至4.835V)的瞬态下降。

我使用 L=100uH、DCR=280m Ω、Cout=100uF、ESR =125m Ω、Cin=47uF、ESR =125m Ω

瞬态期间出现这种高压下降的原因可能是什么?

我们如何改进这种响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您是将负载从15mA 步进至250mA。 如果是、您的工作方式。  

    如何测量 VOUT? 您是否使用差分探头?

    在缓慢斜升负载时、您是否看到同样的问题?

    您使用的是定制 EVM 还是 TI EVM?

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 LCD 背光开/关(0至220mA)+ LED (开)作为负载。 我还尝试了外部电子负载。

    VOUT I 使用正常 DSO 探针测量 Cout。 在电容器上焊接了两个短连接点、并在没有接地回路的情况下连接了探头。

    我正在使用定制板进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您能否使用差分探头测量 VOUT、并检查它是否不是探头中的测量伪影。 如果问题仍然存在、请分享输出电压、开关电压、电感器电流和负载的波形。

    此致、
    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我没有听到您的反馈、假设问题已解决、我将关闭该主题。 如果您仍然有问题、请重新打开该主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM2674-Waveforms-at-different-loads.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您分享波形。

    在随附的 pdf 中、我看不到高压骤降的任何波形。 您能否重新创建问题并将波形附加到您发送的文件中。 请在示波器快照中添加电感器电流波形。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    pdf 中的条件3提到了 IC 从10mA 切换到270mA 时的瞬态行为。 还捕获了开关节点和输入波形。

    条件3的第二个波形是第一个波形的缩放波形。

    瞬态电压几乎为150mV。

    谢谢大家

    Sandeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您的澄清。

    为了改善瞬态响应、您能否使用具有较小 ESR 的输出电容器、其范围可能为50mohms。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 假设问题已解决、我将关闭该主题。 如果您需要有关此问题的进一步帮助、请随时重新打开该主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师