This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088的输出最小为0.6V、是否要获取0V?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876506/lm5088-lm5088-output-is-0-6v-min-anyway-to-get-0v

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的先生/女士:

根据仿真、LM5088电路的输出只能下降至0.6V 而不是0V。  您能建议一种在输入关闭时如何获得0V 的方法吗?  

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh 您好、

    我们在该查询的建模团队中遇到了漏洞。 我们将在收到建模团队的回复后再与您联系。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KPK 您好、

    感谢您与我们联系。

    请在 PSpice 或 TINA-TI 仿真器中共享测试设置文件以进一步查看您的请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh 您好、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 我正在关闭此主题、假设问题已得到解决、如果您需要更多帮助、请随时重新打开该主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师