This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041C12:LM4041C12IDCKR 的 θjc 和#39?

Guru**** 2507845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880667/lm4041c12-what-s-the-jc-of-lm4041c12idckr

器件型号:LM4041C12

您好!

LM4041C12IDCKR 的 θjc 是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我没有这些值。 我将询问我的建模团队。 完成此过程需要2-3周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺失的值如下所示

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    142.5

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    70.2

    结果- psi JT (标准数据表值):

    44.5.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    69.9.