This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:加热问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24105EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881287/bq24105-heating-issues

器件型号:BQ24105

你(们)好

我在其中一个项目中使用 BQ24105作为3S 锂聚合物充电器。 问题在于 IC 和电感器正在发热。 在0.7A 充电电流下、IC 和电感器的温度约为40-50摄氏度。在1.3A 充电电流下、IC 是不可接触的。

这种行为是否正常? 如果没有、原因可能是什么? 与热气站焊接时是否可能由于过热而导致(我仍在学习使用这一个)?

随附的是.zip 文件、其中包含 PDF 原理图和 Eagle 文件。

Thanks.e2e.ti.com/.../bq24105_5F00_charger.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ion:

    这不是正常现象。  我无法安装 Eagle 软件、因此无法查看您的布局。 您可以用 pdf 格式打印每一层吗?  IC PowerPAD 是否通过过孔连接到比焊盘本身大得多的未损坏接地层?  否则、IC 可能无法正常散热。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、PowerPAD 连接到底层。 电路板尺寸为26*21mm。

    已上传顶层和底层。 电路板是双层的。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../bq24105_5F00_bottom.pdfe2e.ti.com/.../bq24105_5F00_top.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ion:

    谢谢。  接地看起来正常。  您的电路板是2oz 铜吗?  

    由于  底层上的数字引脚布线 、从输入电容器到 PGND 引脚的返回路径不是理想的、如下所示。  您能否发送测量 V (IN)、V (BAT)到芯片上的 GND 以及 I (IN)和 I (BAT)、以便我们确认效率?  此外、您能否获取 SW 节点的示波器截图、以显示方波?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    电路板为1oz 铜。

    明天、我将获得测量工具并向您发送结果。

    此外、我还会尝试使用另一个 IC 组装另一个电路板、并检查第一个 IC 在焊接过程中是否未过热。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下是测量值:

    Iset1:~0.666A

    V[IN]:15.00V

    I[IN]:0.568A

    V[BAT]:11.12V

    I[BAT]:0.649A

    使用的电源: AIM-TTi EL302R 线性实验室电源。

    随附了2个由 L1引脚1上的 Rigol DS1054Z 示波器制作的屏幕截图(来自原理图)。

    是否期望获得这些结果?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ion:

    不会出现过冲和下冲。  您的示波器探头接地 连接是否大/长、或者您是否使用如下 所示的接地弹簧?  

    如果不是弹簧和长接地连接、您可能会拾取开关噪声。  如果没有、则下冲足以损坏 IC。  

    如果您用新的 IC 替换、您是否会得到相同的结果?  您的 IC 的顶部标记是什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不幸的是、我找不到探针的弹簧。

    上一帖子中的测量是通过正极侧和接地侧的一些导线完成的(测量错误)。

    我再次进行了测量(屏幕截图) 、将接地端连接到一根非常小的导线和鳄鱼夹。 正极侧直接接触电感器焊盘。

    我已经组装了另一个 PCB、并且具有相同的行为。

    IC 的顶部标记为 CIF / TI 84J / PENV。

    如果我使用的是16V 齐纳二极管而不是18V (根据数据表)、会有问题吗? 在 EVM 上、D1不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ion:

    我不会期望较低的电压齐纳二极管会导致问题。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ion:

    您是否有 BQ24105EVM 、您可以在其中安装一个过热 IC?  这将确认问题是否与 IC 相关。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、我没有 EVM。  

    我进行了另一次测量、并使用1A 的充电电流为3节电池充电、效率为75%、这非常低。 IC 温度为~65摄氏度、仍然远高于最高温度、但我仍然认为我的 IC/板/设置存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离子、

    您是否有电流探头?  您能否测量电感器电流?  电感器的额定电流是多少?  它是否也变得很热?

    此致、

    Jeff