你(们)好
我在其中一个项目中使用 BQ24105作为3S 锂聚合物充电器。 问题在于 IC 和电感器正在发热。 在0.7A 充电电流下、IC 和电感器的温度约为40-50摄氏度。在1.3A 充电电流下、IC 是不可接触的。
这种行为是否正常? 如果没有、原因可能是什么? 与热气站焊接时是否可能由于过热而导致(我仍在学习使用这一个)?
随附的是.zip 文件、其中包含 PDF 原理图和 Eagle 文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在其中一个项目中使用 BQ24105作为3S 锂聚合物充电器。 问题在于 IC 和电感器正在发热。 在0.7A 充电电流下、IC 和电感器的温度约为40-50摄氏度。在1.3A 充电电流下、IC 是不可接触的。
这种行为是否正常? 如果没有、原因可能是什么? 与热气站焊接时是否可能由于过热而导致(我仍在学习使用这一个)?
随附的是.zip 文件、其中包含 PDF 原理图和 Eagle 文件。
尊敬的 Jeff:
是的、PowerPAD 连接到底层。 电路板尺寸为26*21mm。
已上传顶层和底层。 电路板是双层的。
谢谢。
e2e.ti.com/.../bq24105_5F00_bottom.pdfe2e.ti.com/.../bq24105_5F00_top.pdf