This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM5180-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876020/lm74700-q1-lm5180-q1

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1

您好!  

我正在设计3kW 的隔离式电源、我们的负载是12V 的电池。

我们需要保护负载反极性的次级侧。 我是否可以使用 LM74700-Q1来实现此目的? 如果是、您能否指导我阅读任何可能有帮助的应用手册?

最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    感谢您的支持!  

    我认为、在负载侧反向连接电池的情况下、在路径中使用过载跳闸电路有助于断开路径。 您能否共享要查看的电源方框图或架构?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速重播、

    我们的拓扑是:倍流 整流器,请参见随附的电源方框图。

    HV = 750V

    LV=12V

    Pout=3Kw

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果电池(12V)发生反向、LM74700-Q1无法帮助防止反极性。

    正如 Rakesh 指出的、您需要一个过流保护开关、例如 LM5060-Q1、以防止在输出端反向连接电池时出现过流。

    此致、

    Kari。