This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:使能不能#39;t 完全关闭输出

Guru**** 2385850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882259/lm73605-enable-doesn-t-turn-output-off-fully

器件型号:LM73605

我有一个将使能引脚连接到微控制器的设计。  当我将使能端驱动为低电平时、输出不会变为零、而是变为~1.2V。 它仍然为电路板上的某些器件提供电流。  有什么想法为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lou、

    IC EN 引脚上的电流不应超过200nA。 我怀疑这会导致1.2V。 您能不能随附原理图、我们来看看。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lou、

    我希望这一问题得到解决。 这是从我们最后一次与你放牧开始的一段时间。

    如果是、您能否将此主题标记为已解决、否则、请告诉我如何帮助解决。

    谢谢你。