This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:在较高温度下输出不稳定。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882032/lm5017-output-unstable-during-higher-temp

器件型号:LM5017

尊敬的团队:

我们发现 LM5017 Vout 将随温度升高而变化。
它将在大约60 ~ 70度时从3.3V 上升到3.6V。
测试完成后、如果 D43被移除、这个电压不稳定性将不会出现。
如数据表中所述、该反馈电路用于浪涌电流。
在避免电压不稳定的同时、是否有任何方法来保持此电路?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的负载和正常工作温度是多少? 25C 或更高?

    顺便说一下、数据表上似乎没有 D43这样的建议、您想将其作为一个额外的软启动电路吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我希望这一问题得到解决。 这是从我们最后一次与你放牧开始的一段时间。

    如果是、您能否将此主题标记为已解决、否则、请告诉我如何帮助解决。

    谢谢你。