This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:二极管仿真中的开关频率

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883628/lm25141-switching-frequency-in-diode-emulation

器件型号:LM25141

您好!

我们的客户希望估算轻负载时的开关频率。
我想知道在二极管仿真模式下开关停止后高侧 FET 导通的阈值。
该器件是否通过监控 FB 引脚压降来开启高侧 FET?
如果是、您能告诉我阈值吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常情况下、它由峰值电流控制中的 COMP 电压决定、当器件进入轻负载并有一个脉冲为输出电容器充电时、内部补偿将等待 COMP 电压触发下一个脉冲的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、如果器件内"斜率补偿斜坡"的电压高于 COMP 电压、则会跳过该脉冲。
    正确吗?
    是否有方法估算"斜率补偿斜坡"?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUto Sakai、您好!

    我们无法在公共论坛上共享 IC 数据表中未提供的其他信息。

    IVEN 已经指定了器件在低电流运行中如何调节的一般概念。

    Webench 电源设计器可对稳态波形进行仿真。

    此外、该产品还提供可订购的 EVM 来测量稳态波形。

    许多变量会影响轻负载模式运行、包括电源条件和组件选择。 为了获得最准确的预测、请订购 EVM 和测量。 这将使您能够了解器件操作以及此器件是否适用于您的项目。

    谢谢你。