This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62095:TPS62095的优势是什么(与 TPS62827相比)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827, TPS62095, TPS62480, TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876484/tps62095-what-is-advantage-of-tps62095-compare-to-tps62827

器件型号:TPS62095
主题中讨论的其他器件:TPS62827TPS62480TPS62866

大家好、

我回顾了低输入电压直流/直流解决方案、并找到了 TPS62095和 TPS62827这两个相似的器件。

我查看这两个数据表并发现 TPS62827的规格优于 TPS62095 (封装/SW 频率/效率)

我想知道 TPS62095的优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS62827是我们的4A 解决方案产品系列中的新一代产品、因此您可以看到更好的整体性能和更低的 BOM 成本。

    我建议您评估 TPS62827而不是 TPS62095。

    除非您希望控制由 TPS62095的 SS 引脚控制的输出电压轨的启动上升时间。  

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢你的答复。

    如您在下面所述。 TPS62866是新一代6A 降压转换器。 它可以替代 TPS62480、对吧?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您只需确保输出电压范围适合您的应用即可。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我没有听到您的反馈。

    您对器件选择还有任何疑问吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢你的帮助。 我没有其他问题。

    此致、

    罗伊