This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:关于26V 输出电压。 100%运行。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883859/tps54560b-about-output-voltage-26v-duty-100-operation

器件型号:TPS54560B
你好。

我对 TPS54560B 有疑问。

输入:26V-60V
输出26V 4A
占空比:接近100%。
工作的理想选择

TPS54560B 可处理高达21.5V 的电压。
然而、在26V 输出下、它在100%时不工作。
是否有办法使其发挥作用?

是否有任何器件可以在这些条件下运行?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说在应用26V 输入时、输出为21.5V 吗? 或者只是找到当输出为26V 时、占空比不是100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    这些问题再次列在附件中。

    请确认。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、因为在您的条件下、内部启动转换器 MOSFET 被禁用。 因此、在轻负载时、输出需要比 SW 低~2V、而 BOOT 电容器可以再次充电。 您可以参阅应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    我们将查看应用手册。
    我们有疑问。

    ①关于图19.BOOT-SW UVLO 与结温间的关系
    数据作为 BOOT-SW UVLO 发布在 TPS54560B 的数据表中。
    不同器件之间的差异有多大?
    您是否有变体数据?

    μ F BOOT ②电容器
    最大容量是多少?
    大容量是否有问题?


    实际机器上的结果已确认:容量不超过10 uF 时无问题。
    22uF 或更高的情况。 启动时:当 BOOT 和 SW 之间的电压上升时、输出电压变为步进。

    希望:我希望在停止时尽可能长地保持电压。 我想增加容量。

    我正在考虑使用10uF。 有问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ①关于图19.BOOT-SW UVLO 与结温间的关系
    数据作为 BOOT-SW UVLO 发布在 TPS54560B 的数据表中。
    不同器件之间的差异有多大?
    您是否有变体数据?

    我们只有典型数据(图19)。 如果使用建议的 CBOOT 电容器(0.1uF)、则不会出现与启动 UVLO 相关的问题。

    μ F BOOT ②电容器
    最大容量是多少?
    大容量是否有问题?

    我们不会指定最大容量。 请使用推荐的 Cboot 电容(0.1uf)进行适当的器件操作。 使用大容量电容器时、器件正常运行可能会出现问题(HS FET 导通失败=器件调节失败)

    希望这些信息对您有所帮助。

    如果我们能提供进一步的帮助、请告知我们。