This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595的待机电流和工作电流是多少?

Guru**** 2516500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874274/tps2595-what-is-the-standby-current-and-operating-current-of-tps2595

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS2121

各位专家:

我正在寻找电源开关。 Iout =3A 最大值、工作电压= 1~6Vmax、自动电源开关。

我需要检查 待机电流(<0.5uA)和工作电流(<60uA)规格、我发现 TPS2595接近我的规格、但根据数据表、我不确定 待机电流和工作电流是多少。

您能清楚地说明这两个规格吗?

您还有其他适用于我的应用的推荐 PN 吗?

谢谢!

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    您是否希望设备在最低1V 的电压下工作?

    您说的待机电流是什么意思? 您是否启用了设备,但没有任何电流流流过该设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    Iq, in 静态电流是当部件有 Vin 电源并且它被启用但在空载条件下时流入 IN 引脚的电流。

    ISD、IN 关断电流  是当器件具有 Vin 电源但器件被禁用时流入 IN 引脚的电流。

    当您提到待机电流时,是否禁用部件? 如果是、ISD 是您要查找的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有进一步的问题, 我们可以关闭此主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢、很抱歉耽误你的回复。

    是的、我希望器  件的工作电压至少为1V、"待机电流"的含义是当器件具有 Vin 电源但器件已禁用时流入 IN 引脚的电流。

    我还有两个问题:

    1.您有没有向我的应用推荐的电源开关器件?

    Iout =3A 最大值、工作电压= 1~6Vmax、自动电源开关。

    待机电流(<0.5uA)和工作电流(IQ<60uA)。

    2.其他电源多路复用器数据表(如 TPS2121)中的 Isby 规格是否也意味 着当器件具有 Vin 电源但禁用器件时流入 IN 引脚的电流?  

    谢谢!

    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    我找到的最符合您要求的器件是 TPS22963。 此器件的最大建议工作电压为5.5V。 如果您对 TPS22963感兴趣、请告诉我、以便我可以将您连接到合适的联系人。

    关于您在 TPS2121上的问题、  Isby 是当 INX 未连接到 OUT 时流入 INX 引脚的电流。 例如、如果 IN1连接到 OUT、则流入 IN2的电流将为 Isby。