This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985:启动问题

Guru**** 2503265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875039/tps610985-startup-issue

器件型号:TPS610985

您好!

我设计了一款新产品、该产品将使用单节 AAA 电池生成3.0V 稳压电源轨。 该产品将通过 LoRaWAN 网络发送一些传感器数据、并在其余时间进行深度睡眠。

我使用 TPS610985来生成3.0V 主电源轨、因为它似乎满足了我的电源要求。
输入电压范围为0.8V 至1.5V、Tx 发送期间的最大功耗约为100mA。 DeepSleep 功耗约为1µA μ A。

我构建了5个原型板、遗憾的是 TPS610985在2个板上无法正常工作。

输入电容为2uF、输出电容为41uF (10uF 靠近芯片、附加去耦电容靠近每个关键组件)。
启动时间大约为7ms、输入电流限制设置为2A。
当输出电压达到预期的1.8V 时、TPS610985启动升压转换器。 我不希望该输入电压降具有2A 电流限制。

我在启动失败时测量了输出电压。 (第1个通道-黄色)与输入电压(第2个通道-蓝色)间的关系。

电源被锁定、输出永远不会达到预期的3.0V。 由于输出电压低于1.8V、升压转换器永远不会打开。
如果我将输入电压增加到大约2.3V、升压转换器将启动、并按预期获得3.0V 输出电压。 即使输入电压降至1V、它也能正常工作、但如果我对输入电源进行下电上电、它将再次失败。

您能否给我一些有关 TPS610985无法启动时发生了什么情况的信息?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

    我今天不在办公室。 请允许我在下周回复。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计似乎不符合某些数据表值。

    我用以下值更新了它:
    COUT:从41uF 降至22uF (数据表中的 CO1最大值= 22uF)
    Cin:从2uF 增加到10uF (数据表中的 Cbat = 5uF 最小值)

    经过这些修改后、问题仍然存在。

    在我的设计中、Rin 等于22欧姆、与数据表值(400欧姆)和评估模块值(300欧姆)相比、这似乎太低。 我将该值增加到390欧姆、转换器现在似乎可以工作。

    下面是成功启动的屏幕截图:(蓝色通道是 Vin,黄色是 Vout)。 输入电压由设置为1V@2A 的外部电源提供。

    当 bosst 转换器启动时、我很惊讶地发现这种 Vin 行为。 我的外部电源设置为2A 电流限制、我不希望在输入电压上产生这样的脉冲。 这是正常的吗?

    我现在将更新 BOM 以提高 Cin、Cout 和 Rin 值、但我在数据表中没有找到有关最佳 Rin 值的任何信息。 是否有线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

    很抱歉让你久等了。 很高兴看到您使用数据表修改了电路、现在可以正常工作。

    对于所附的最近波形、我 以前没有看到过这样的问题。 测试期间是否每次都出现蓝色信号下降? 您是否在输入电压引脚或输入电源侧测量过它? 并且在启动期间是否存在任何负载?

    数据表中有一个典型的启动波形、如图78所示。 如果我们观察线圈、我们会发现它小于1A。 如果 Cin 足够大、输入电流接近其平均值。 (即使 Cin 太小、Iin 也很难比 Icoil 大。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Minqiu Xe">对于所附的最近波形、我 以前从未见过此类问题。 测试过程中是否每次都出现蓝色信号下降?[/引述]

    是的、每次都会出现蓝色信号下降、所有电路板的行为都完全相同。

    [引用用户="Minqiu Xe">您是否在 Vin 引脚或输入电源侧测量过它? 并且在启动期间是否有任何负载?[/quot]

    我在 Vin 引脚处测量了蓝色信号、启动时除旁路电容器和微控制器几 mA 外没有负载。

    我将查看图78并尝试调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

    我建议您首先检查设备设置。 从电源到电路板的连接是否良好?

    最好测量输入电流。