您好!
我设计了一款新产品、该产品将使用单节 AAA 电池生成3.0V 稳压电源轨。 该产品将通过 LoRaWAN 网络发送一些传感器数据、并在其余时间进行深度睡眠。
我使用 TPS610985来生成3.0V 主电源轨、因为它似乎满足了我的电源要求。
输入电压范围为0.8V 至1.5V、Tx 发送期间的最大功耗约为100mA。 DeepSleep 功耗约为1µA μ A。
我构建了5个原型板、遗憾的是 TPS610985在2个板上无法正常工作。
输入电容为2uF、输出电容为41uF (10uF 靠近芯片、附加去耦电容靠近每个关键组件)。
启动时间大约为7ms、输入电流限制设置为2A。
当输出电压达到预期的1.8V 时、TPS610985启动升压转换器。 我不希望该输入电压降具有2A 电流限制。
我在启动失败时测量了输出电压。 (第1个通道-黄色)与输入电压(第2个通道-蓝色)间的关系。
电源被锁定、输出永远不会达到预期的3.0V。 由于输出电压低于1.8V、升压转换器永远不会打开。
如果我将输入电压增加到大约2.3V、升压转换器将启动、并按预期获得3.0V 输出电压。 即使输入电压降至1V、它也能正常工作、但如果我对输入电源进行下电上电、它将再次失败。
您能否给我一些有关 TPS610985无法启动时发生了什么情况的信息?
此致
否