This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:输出电压纹波

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881825/tps62260-output-voltage-ripple

器件型号:TPS62260

我的电路的器件型号为 TI TPS62260DRV (请参阅图片)、该电路可从 VIN=5.0V 生成1.8V-3.6V 的输出电压。 但是、我有时会在输出电压上产生更高的纹波。 但是、我只有在输出电压大于/= 2.5V 时才具有纹波。 在 VOUT = 3.3V 时、纹波特别容易看到。 电阻器的尺寸被设定为 VOUT = 3.3V。 电阻器的大小不如数据表中建议的大。 然而、这不应影响该功能。
通常情况下、输出电压如 pdf 文档的列1所示、这种情况通常是如此。 但是、有时我会测量电压 VOUT、如第2列或第3列所示。 每列的图片不是同时拍摄的,因此事件不一定是同步的。
然后将"有缺陷"的 IC 发送给 TI、并进行了检查。 请参阅随附的故障分析报告。 据报道,我标记为坏的 IC 的一切都还可以。 然而、报告的问题是输入电压为3.3V 而不是5.0V、而设定的输出电压为1.8V 而不是3.3V。 使用这些值(对于 ME VIN = 5.0和 VOUT 1.8V)、我找不到任何问题。
再次询问我使用的输入和输出电压后、我得到了以下答案:

这里的团队对返回单元进行了负载扫描、并观察了客户的观察结果。 但是、这不会被视为违反器件规格、因此返回被视为未识别的故障- TNI。
这意味着已找到某些内容、但错误太小、无法识别为错误。 但是、如第2列第3行所示、短时间内纹波几乎为100mV。 对于我的应用、这太高了。
我在论坛中的问题如下:是否可以在电路中执行任何操作来减少或消除纹波? 为什么纹波仅偶尔出现在直流/直流转换器上?

此致

Jens

 e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_1908_2D00_00821_5F00_TPS62260DRVT-TNI-REPORT.PDF

e2e.ti.com/.../Failure-TI-DCDC-Wandler-TPS62260DRV.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    让我与质量工程师一起查看该报告、然后我会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了质量、在您提到的电子邮件中、拼写错误、无法观察到您的相同行为。 您上传的官方文档中也确认了这一点。 我可以做的是帮助调试与应用相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我将关闭此帖子、因为我们将继续通过电子邮件进行沟通。