This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:如果输入电压较低、输出电压将是多少?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881447/tps56339-what-will-the-output-voltage-be-if-the-input-voltage-is-lower

器件型号:TPS56339

您好!

我计划使用此芯片将输出电压稳定在12V。 输入电压可介于11.5V 至14V 之间。 我想知道当我分别提供12V/11.5V 输入电压时、输出电压是多少? 高侧 MOSFET 是否可以始终开启、以便我获得输出电压=输入电压?  

谢谢、  

王晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件不支持100%占空比、您需要检查电路板上的最大输出电压、最大输出电压与负载电流和电感器的 DCR 相关。  

    当触发最小关断时间时、导通时间将延长、最大导通时间为5us、如果输入电压进一步降低、输出电压将低于12V。  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计了电路、并将测试输出。  

    感谢您的回答!

    小明