This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:在探测控制栅极信号的引脚时关闭电源。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882641/ucc2897a-power-is-shutting-down-while-probing-the-pins-which-are-controlling-the-gate-signals

器件型号:UCC2897A

您好!

每当我接触引脚 LINEUV、LINEOV、CS、SLOPE (此时万用表中仅有一个引脚连接)时、我会遇到一个问题、即输出关闭。 所有这些引脚都控制栅极信号、并连接到从 Vref 生成的电流源。 但是、当我在 LINEUV 和 LINEOV 之间连接电容器时、这种情况不会仅发生在这两个引脚上(如原理图所示)。 为什么会发生这种情况?  我如何解决这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navin 

    将万用表连接到这些节点中的任何一个都会向高阻抗输入引入噪声  
    这将导致它在不可预测的行为中出现行为错误。

    将一个电容器从这些引脚中的任何一个连接到 GND 可滤除引脚上的任何噪声。

    我建议您在系统运行时不要将万用表连接到这些引脚。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    即使我在这些引脚上仅接触一个探头、我也会遇到此问题、因此不能存在闭环电流路径。 这表明这些引脚非常敏感。 我担心、如果我封装(保形涂层/灌封)我的电路、这个问题可能会持续存在。

    此外、由于您建议不要在这些引脚上使用万用表、我该如何描述我的电路的特征?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    万用表上的长引线会使您触摸的控制器上的任何引脚产生噪声、这是不可能的
    将此类仪器与开关电源配合使用。
    如果您想测量电压并查看波形、则需要使用具有合适电压的示波器
    高频探针。
    PCB 上的保形涂层或封装整个电源将不会这样做。
    它只能用涂层的特性替代空气的介电常数和磁导率。

    设计合适的涂层和灌封材料时、不会干扰电源的电信号。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John!

    我尝试使用 TPP0201 Tektronix 示波器来探测这些点。 现在、除了斜率点之外、电压不会下降、如果探测到斜率点、则输出电压将变为零。 该点连接到电流源电平。 我尝试在数据表和应用手册中找到此电流的值、但我无法找到。 请帮助我了解该电流的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    这是一个新问题、因此您应该关闭此帖子并打开与此新问题相关的新帖子。

    此致

    John