This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302是否适用于 DDR 电源?

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54308, TPS563201, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883896/tps54302-is-tps54302-suitable-for-ddr-power-supply

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS54308TPS563201TPS562201

大家好、

我的客户正在考虑将 TPS54302用于 DDR 电源。

考虑到 TPS54302具有 扩频频谱和轻负载跳跃模式、它是否适合 DDR 应用?

输入:5.4V/9V、输出:1.5V@1A

我不确定它是否合适、或者是否更好地使用 TPS54308? 问题是客户一直在使用 TPS54302进行其他项目、因此将新的类似器件导入到库中并不容易。  

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 Eco-mode、输出纹波会有点大、您需要检查它是否能够满足您的系统要求。 因为输入电压为5.4V/9V、为什么不使用 TPS562201/8、TPS563201/8? 它是 DCAP 控制模式、最大输入电压为17V、与 TPS54302引脚对引脚兼容。  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢你的帮助。 我将与客户确认。