This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:有关电感器尺寸的设计说明问题

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875273/lm5155-design-note-question-on-inductor-size

器件型号:LM5155

大家好、

我想使用 lm51551作为升压转换器、在大约19W 的功率下将24V 标称电压升高到320V。

我的问题是、我下载了数据表中引用的 Excel 快速入门计算器、并将其与设计说明一起计算所有必需值并构建仿真模型。 但是、我发现电感值存在差异:

设计手册如下:http://www.ti.com/lit/an/snva824/snva824.pdf

 在第3页、它提供了一个 Lm_calc。

它表示应使用33%的占空比值、但使用该值时、Vsupply 将为320*(1-0.33)= 221.1V

然后、它说"如果应用规格不会导致33%的占空比、则使用最大电源电压来计算最大纹波比。"

因此、我无法达到33%的占空比、因此我使用的最大电源电压为~30V

Vsupply = 30V

Isupply = 19、2/30 = 0.64A

Rr = 0.6

Fsw = 440kHz

占空比= 1 - (Vsupply/Vload)

            = 1 -(30/320)=.90625

因此 Lm =(30 /(0.64 * 0.6 * 440000)* 0.90625

= 160.91uH

但是、使用 Excel 表格计算出的电感为58.594uH。

我不确定这种差异来自哪里?

我们衷心感谢您的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您使用我们的器件!

    拓扑前面说、现在是中国的新年、因此、我们需要等待一些延迟、直到我们从专门的工程师那里获得答案。

    我将在下周中旬前带你的答案、但可能需要一周时间。

    请多多包涵。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的告知!

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我通知了 snva824的作者 。 和快速入门。 我想这是一个错误。  

    此致、

    Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pieter、

    看起来、快速启动计算假设占空比仍假设为33%。 我将在几周内更新快速入门。

    由于此应用具有较高的升压比、我建议在仅 DCM 模式下运行以减少占空比。 现在、在440kHz 频率下、占空比接近 LM5155的限值。 当考虑效率时、占空比很好地将高于最大占空比限制。

    请查看此 设计

    谢谢、

    Garrett