This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:此器件是否需要最小输出电流?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884165/tlc59108-is-there-a-minimum-output-current-required-for-this-device

器件型号:TLC59108

你好。

我一直在研究59108、59108F 和59208部件。  我在59108和59108F 的数据表中看到了以下信息:
可通过外部电阻器调节恒定输出电流(10mA 至120mA)


然后、在表7.3中:
IO 输出电流 OUT0至 OUT7 (最小值) 5mA (最大值) 120mA


这让我不禁要问、如果 LED 电流小于5mA、我将无法打开它。  问是这样吗?

59208数据表未在任何位置指示最小值、但它无法检测到59108等开路。

理解这一点的一个原因是、我正在尝试设计一个控制器板、该控制器板可与2mA 至30mA 范围内的各种 LED 配合使用。  最好不要让终端客户在外部添加电阻器、以便使用处于我指定范围内的 LED。

对于低于50mA 的电流、我没有看到任何有关 RDS (ON)的详细信息。  如何确定在较低电流下可能是什么?  (或者、我是否会考虑、因为在较低的电流消耗下 RDS 可能会变得更低?)

感谢你能抽出时间并提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我不太清楚什么是"5mA"的 LED。 您是指 LED 的最大正向电流? 您指出的电流范围是输出恒定电流。 您还可以使用8位 PWM 来控制输出电流。 因此、基本而言、最小输出电流应为5 / 256mA。

    您可以参阅 图21。 如果您需要计算输出电压、请查看 TLC59108数据表的 IOUTvsVOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我将尝试澄清一点。  在我尝试使 LED 闪烁的其中一个器件中、制造商在规格表中提供了以下内容:
    • LED 电压范围:10 - 24VDC
    •LED 电阻器上的电流消耗:每个 LED 的最大电流为4mA。
    我在实验室中测试了该器件、并在18VDC 下看到2.5mA 电流。

    该产品中有一个显然用作限流器的电阻器。   

    还有类似的其他产品具有更高的额定电流:
    例如、"•最大工作电流(每个 LED):30mA"和另一个"LED 电流@ 24VDC = 12.5mA)


    那么、为了能够连接所有这些设备、我该怎么办?   
    无论采用59108或59208、第一步似乎是将我的 VLED 减小到小于17VDC 的值、以满足数据表中的 Vo (max)。

    正如我提到过的、在表7.3中、59108似乎具有5mA 的最小电流。  我担心的是、59108内部有一些东西会阻止我打开最大电流额定值小于5mA 的 LED。  那么、如果我需要以2.5mA 的电流点亮上述 LED、59108可以照亮吗?  Iout / Rext 图似乎在5mA 时保持电平、而 IO/Vo 图也没有实际帮助。

    也许这不适合我吗?


    我需要的是一个器件、我可以使用具有6个或更多输出的 I2C 与该器件进行通信、该器件可以独立执行 PWM。 (开路检测也是一项很好的功能。)
    确实存在多个 I2C 到并行输出芯片、但这些芯片没有 PWM 控制器。   
    59208F 器件是否适合在此处使用?
    是否有 TI 提供的器件尚未找到能够实现这些功能的器件?

    我希望我已经充分澄清了我的问题。  感谢你的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    感谢 您的解释。  

    数据表中的 VO (max)表示输出引脚上的电压、等于 VLED 减去 LED 上的压降。 为了在极端情况下保护 IC、建议 VLED 不要超过 Vo (max)。

    PWM 控制可以将平均输出电流设置为2.5mA。 但最大输出电流不能低于5mA。 如果您的 LED 不能承受应力、 59108可能不适合这种情况。

    输出电流 PWM 由寄存器02h~09h 控制。 您可以在 TLC59108数据表第24页找到详细信息。