This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:Bq 自动评估 GUI 不检测硬件

Guru**** 2620015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872163/bq79616-q1-bq-auto-eval-gui-does-not-detect-hardware

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我正在尝试使用 BQ79616评估板来开发 BMS。 为此、我尝试使用 cc2642微控制器向其发送命令、但 bq 板没有响应。
接下来、我安装了 GUI 并按照步骤将 USB2ANY 的固件更新为3.1.1.9、但仍然无法使用该板。

只要我单击左下角的连接图标、就会出现一个错误、提示"No hardware connected (未连接硬件)"。 无法连接到 ti 云代理。

USB2ANY 使用固件更新程序工具进行更新即可正常、但拒绝与 BQautoEval 应用程序配合使用。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajinkya、

    您可以截屏该错误吗? 如果显示"Hardware is not connected (未连接硬件)"、则表明 USB2ANY 未插入、未正确刷写或存在其他问题。 您能否尝试重新刷新它、以确保3.1.1.9在器件末尾闪存? 同时、USB2ANY 上的绿色 LED 是否亮起或熄灭、或者插入时是否保持绿色?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、

    这是错误的屏幕截图。

    USB2ANY 已插入、并且我已多次刷写固件3.1.1.9。 固件更新程序应用程序似乎可以正常工作。  

    USB2ANY 上的绿色 LED 持续亮起。 没有闪烁或任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajinkya、

    我们的团队正在查看此错误、它可能是由于您的 GUI Composer 运行时安装中的错误导致的、但如果我们了解任何内容、我将更新此错误。 USB2ANY 与 PC 断开连接时是否会弹出相同的错误? 同时、您可以尝试从 mySecure 文件夹重新安装 GUI Composer 运行时。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已从 mySecure 文件夹卸载并安装所有软件、但结果没有变化。

    USB2ANY 与 PC 断开连接时、弹出相同的错误。

    还有其他可以尝试的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajinkya、

    您使用的是哪个版本的窗口?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajinkya、

    您是否可以在 GUI 内按 F12键、它将打开 DevTools 菜单、然后您可以访问控制台选项卡。 请通过此控制台页面发送信息、以便我们完全了解问题。

    谢谢、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 Windows 7。

    控制台的屏幕截图已附加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajinkya、

    感谢分享、我已将此错误转发给我们的 GUI 支持团队、如果我们有解决方案、我将会返回给您。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajinkya、

    您是否可以提供您的电子邮件地址、以便我们可以设置 WebEx 并与 GUI 团队分步调试此内容?

    谢谢、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajinkya、

    我将关闭该线程。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我们的系统正在从 Windows 7升级到 Windows 10、因此需要重新安装多个公司特定的软件。 完成后、我们只能安装第三方应用程序、如 BQAutoEval 等 完成此操作后、我将返回给您进行 WebEx 会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajinkya、

    感谢您告知我们! 同时、请使用您的电子邮件地址向 Taylor 发送一封私人邮件、以便我们可以直接与您深入讨论这些问题。

    我们将继续并关闭此主题、以便我们可以通过电子邮件与您联系。

    谢谢!

    Vince