This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:关断序列

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883894/tps61026-about-shutdown-sequence

器件型号:TPS61026

您好!

您能不能告诉我 TPS61026关断序列。
在客户的开/关测试中、Vout 和 VBAT 在 EN、LBI 引脚之前变为0V。
EN 和 LBI 引脚保持在大约1V 的电压下2秒
如果执行此关闭序列、是否存在故障风险?

此致、
Yusuke

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsukui:

    感谢您的联系。  

    由于转换器不会在零 VBAT 和 Vout 下运行、我是否可以知道客户在这种情况下所担心的故障是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢您的回答。

    当 IC 本身的功率降低时、
    客户担心其他引脚上仍有电压。

    例如、如果 IC 内部没有电源、
    将不存在保护二极管上拉源。
    在这种情况下、其他引脚可能会灌入电流。

    当器件本身断电时、
    即使向 EN 和 LBI 引脚施加电压、它是否也会断开?

    此致、
    Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke:

    无论有无输入电压、输出电压是多少、如果 EN 或 LBI 为高电平、都会产生泄漏电流。 该值不会太大、我们在数据表中有一些数据。 它并不涵盖所有情况、但您可以将其作为参考。

    如果转换器仍处于最大额定值范围内、则不会损坏。