This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM120:对于已淘汰的 LM120K-5.0基本器件版本、需要 PDN (部件停产通知)、还需要更换或交叉参考

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM120, UA79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875372/lm120-need-pdn-part-discontinuation-notice-for-obsolete-lm120k-5-0-version-of-base-part-and-also-need-its-replacement-or-a-cross

器件型号:LM120
主题中讨论的其他器件: UA79

给 TI 支持团队:

客户对 TI p/n LM120K-5.0感兴趣 、该器件似乎已停产。 我们需要验证它是否已经过时--我们需要它的 PDN (部件停产通知),我们还需要它的替换或交叉参考。 我会提供 p/n LM120H-5.0、但根据 LM120数据表在以下链接中提供的电流额定值似乎仅为0.5A、而不是1.5A。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm120.pdf

您能帮我们解决这个问题吗?  您能否 通过提供 PDN 来验证 LM120K-5.0是否已停产?  此外、您能否提供其替代产品或交叉产品?   

谢谢、
Dan Rapp
技术支持
Mouser Electronics
(800) 346-6873

(817) 804-3800

QB411AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我正在处理这个。 请给我一两天时间与您回复。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    LM120K-5.0/883确实已停产。 我已连接 PDN。  

    我们没有确切的 P2P 替代产品、因此我推荐使用 UA79系列作为最接近的替代产品。  

    ~ Aaron

    e2e.ti.com/.../PDN-200824.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    LM120H-5.0是否采用裸片形式? 如果是、请确认它符合军用级标准。

    谢谢

    Minh Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    此 [国防组件] 客户 (如上所述、Minh Tran) 有兴趣将模具零件采购到过时产品中

    P/N  LM120K-5.0/883。 这位客户确实需要额定电流为1.5A 的5.0V 稳压器、并且温度范围较大

    55°C 至+150°C 的温度范围 此外、客户有兴趣购买两个相似器件型号  LM120H-5.0和的裸片 

    UA7905CKCS; 因此我们还需要为这两个裸片订购器件型号。  

    您能否向过时的 p/n  LM120K-5.0/883提供裸片的订购器件型号?  此外、您能否提供订购信息

    器件型号更改为两个器件型号 LM120H-5.0 和 UA7905CKCS 的裸片?

    谢谢、
    Dan Rapp
    技术支持
    Mouser Electronics
    (800) 346-6873

    (817) 804-3800

    QB411AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好、还在吗?

    我是否需要发布另一个主题、以获得上述后续问题的解答?  

    谢谢、
    Dan Rapp
    技术支持
    Mouser Electronics
    (800) 346-6873

    QB411AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、Dan。

    请给我额外的一天来跟踪此请求的可行性。

    ~ Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    你要求1天,我给了你2天--你今天能回答这个问题吗?

    我今天需要对此作出回答。

    谢谢、

    Dan Rapp
    技术支持
    Mouser Electronics
    (800) 346-6873

    (817) 804-3800
    www.mouser.com

    QB411AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    LM120KG-5 MD8是裸片销售器件型号。

    对于 UA79、可能会有晶圆销售。 对于 LM120H、既不可能销售晶圆、也不可能销售裸片。

    让我知道我还能提供什么、很抱歉耽误你的时间。  

    ~ Aaron

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我获得了3个裸片销售器件。

    LM120KG-5 MD8 裸片销售。

    UA79 可能是晶圆销售。

     3. LM120H-5.0裸片销售或晶圆销售

    我没有得到哪一个符合/883标准的答案?  请与他们确认吗?

    我们是否可以提供数量为100、500和1000的 LM120KG-5 MD8和 LM120H-5.0的报价和交货周期、或者晶圆报价是否正常?

    感谢你的帮助。

    Minh Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、

    您可以在您的评论上方看到 Aaron 的回复:

      LM120K-5.0/883 (芯片 p/n = LM120KG-5 MD8)

      2. LM120H-5.0 (无裸片或晶圆可用)

    3.  UA7905CKCS (仅提供晶圆)   

    由于 Mouser 不引用裸片和晶圆、因此您需要联系 TI 以查找具有此功能的经销商。 看起来只有具有"/883"后缀的第一个 p/n 也是如此兼容的。 最后、由于此查询已经很长并已被提取、最好您也与 TI 联系、以进一步了解有关此类器件的问题。  

     

    谢谢、  

    Dan Rapp
    技术支持
    Mouser Electronics
    (800) 346-6873

    (817) 804-3800
    www.mouser.com

    QB411AA