请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 数据表页上标题为 RRK0016A 封装外形的散热焊盘图显示不正确。 其宽度为2.05mm、长度为0.21mm。 看起来应该是2.1mm。 您能为我确认一下吗? 我们的图书管理员不会在未更正图表或尺寸确认的情况下构建零件符号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表页上标题为 RRK0016A 封装外形的散热焊盘图显示不正确。 其宽度为2.05mm、长度为0.21mm。 看起来应该是2.1mm。 您能为我确认一下吗? 我们的图书管理员不会在未更正图表或尺寸确认的情况下构建零件符号。
尊敬的 Peter:
2.05mm 是正确 的 https://www.ti.com/lit/ml/mpqf550/mpqf550.pdf。 我们将再次检查并返回给您!
BR、Rakesh