This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21305:LM21305 FREQ CFRQ

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM21305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884015/lm21305-lm21305-freq-cfrq

器件型号:LM21305

大家好、

查看 LM21305数据表中的图19、您知道我们应该添加该 CFRQ 的原因吗? 您知道 LM21305如何通过 FREQ 引脚设置 FSW 吗?

根据我的理解、应该有一个频率与 Fsw 相同的三角波形。 添加一个额外的 CFRQ 将过滤三角信号。  另一种方法是将电流拉入 RFRQ 并读取其电压、即引脚搭接。

谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    请参阅第8.3.3节、添加了100pF 的 C_FRQ 作为振荡器的噪声滤波器。   

    fsw freq 可由 R_FRQ 的大小控制、第9.2.2.5节向您展示了如何操作。

    Fsw [kHz]= 31000 x (R_FRQ ^-0.9)[kOhm]

    例如、如果 R_FRQ=60kohm、则 Fsw 将变为778kHz

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    明白。 您知道吗、为什么我们应该在这里添加 CFRQ、即使对于噪声滤波器、它也可以滤除转换器所需的 FSW 信号。 所有其他转换器、我们不需要该 CFRQ。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    是否有任何更新?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我已回复您的电子邮件。

    此致、

    简森