This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75437A:具有低电平有效/与非门逻辑输入的等效器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75437A, SN75471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883821/sn75437a-equivalent-part-but-with-active-low-nand-gate-logic-inputs

器件型号:SN75437A
主题中讨论的其他器件 :SN75471

大家好、

你好。 我们是否有与 SN75437A 等效的器件、但具有低电平有效/与非门逻辑输入?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我认为外设驱动器产品系列中没有任何与非门逻辑输入器件。 为了实现该功能、您需要以分立方式实现逻辑或使用多个双通道器 件、例如 SN75471。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注这个 Alek!

    艺术