This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:浪涌电流限制

Guru**** 2585725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883742/lm2611-inrush-current-limitation

器件型号:LM2611

您好!

我的客户正在评估 LM2611、希望降低启动时的浪涌电流。
他使用的是 TI 开发板、+5V 输入和-5V 输出以及一个390ohm 负载电阻器。

在 PSU 上启用300mA 限制时、它无法正确启动。 在 E2E 中、我发现另一个线程、即使是500mA 也不够、但将电流限制提高到1A 会使其正常启动。

请帮助我们理解
1) 1)在上述用例中、我们可以使用哪些设计技巧来使其在低于500mA 的电流下启动、以及
2) 2)如果无法提供所需的浪涌电流、器件的工作方式与短路的原因是什么?  

提前感谢。

/M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    您能否在 PSU 和转换器输入端口之间插入 PTC 热敏电阻以限制浪涌电流?   另一种选择是、尝试通过插入 R 和 C 延迟电路来延迟/SHDN、以便在 LM2611运行之前建立 PSU 电压。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设此问题已得到解决?  我将在这里关闭它、但欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao