This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC23513:高温直流/直流转换器:

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, TPS54140A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884013/webench-tools-ucc23513-high-temperature-dc-dc-converter

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件: TPS54140A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们的电路中有六个 ucc23513、输入电压为36V+/- 6V

为了使我们能够在100°C 及以上的温度下运行、哪种转换器将为我们提供最少的组件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    您是不是说您将为 UCC23513提供42V 的总轨到轨电源? 这超出了器件的绝对最大额定值。 VCC-VEE 的建议电压为33V。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Audrey、

    Vcc-Vee 电源为24V、但我们需要为不在"热"侧的器件提供电源。MOSFET 驱动器需要+/-8.5V 直流电源。

    该电源是一组电势较高的电池。 在 MOSFET 输出上、我们有0-24V--'hhot'。在另一侧、我们有高达36V 的电压、我们需要将其调节为驱动器的=8.5V 和-8.5V。

    谢谢

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找与 LT8471H 类似的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    那么、您正在尝试使用具有36V 输入的隔离式电源为栅极驱动器生成+/-8.5V 电压、这是正确的吗?

    TI 提供各种偏置电源选项。 请查看 使用基于 TPS54140A 的电源的 UCC23513参考设计。  此外、 此参考  电压还比较了三种电源选项、其中每个选项都可以接受4.5V 至42V 的宽输入范围、这应满足您的输入要求。

    我希望这些参考资料将足以指导您现在的选择。 如果您对这些文档或部件有任何疑问、请再次发帖!

    此致、

    Audrey