This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SMBus 下拉电阻

Guru**** 2596915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880605/bq40z80-smbus-pulldown-resistance

器件型号:BQ40Z80

您好!

我的客户正在测量 bq40z80的 SMBus 时钟和数据线上的400k Ω 下拉电阻、但数据表图纸和规格显示为1Mohm。 它们已从线路中移除了所有其他内容、甚至在卷盘上的 IC 上进行了测量。 您能否确认这是否符合预期?

我想知道这是否可能是由于内部齐纳二极管和 /或 SMBxEN 开关的泄漏电流所致。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我将检查一些 bq40z80器件并返回给您。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否有机会测量这些器件? 我们何时可以获得反馈?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    客户需要这些信息。 我们何时可以获得反馈?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    让我跟进 Andy 的这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    据我所知、  不能用松动的部件测量下拉电阻。  

    客户是如何进行测量的?  

    据我所知、正确的测量 方法是为器件加电并将 SMBD 或 SMBC 引脚拉至某个电压(例如3.3V)、然后测量流入 SMBD 或 SMBC 的泄漏电流。 下拉电阻应为电压除以 泄漏电流。  

    Andy