This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:故障模式(IN1和 IN2上的过压)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883832/tps2113a-failure-modes-overvoltage-on-in1-and-in2

器件型号:TPS2113A

您好!  

我们能否共享有关 TPS2113ADRBR 电源开关的 IN1和 IN2上过压故障模式的任何数据?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    感谢您访问 E2E 论坛。

    遗憾的是、我们不能保证任何故障模式、因为故障在本质上是不可预测的、我们不能将所有部件设计为以特定方式发生故障。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。  我不要求特定的规格。  我有一个原型板、我认为我施加的电压过高。  我正在尝试调试它的错误行为、并认为我损坏 了 TPS2113A。  除非我大致知道发生故障时会发生什么、否则很难判断。  如果你能给我提供任何信息、我当然不会给你提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    由于我们不会将器件设计为特定的故障方式、因此可能会发生以下三种情况之一。

    该器件可能无法打开、并且基本上会产生开路。 该部件可能无法闭合并造成短路。 最后一点是、该部件可能会发生故障并形成接地路径。 我知道这不会过于狭隘、但我希望它会有所帮助。

    此致、

    Andy Robles