This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915欠压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884002/bq77915-bq77915-undervoltage

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350-R1A

您好!

我可能有一个有点奇怪的问题。 检测到的电池两端的电压在负载下变化、当 IC 具有2.9V 的欠压保护时、这意味着它在负载时将在2.9V 电压下切断、还是在电池开路时在2.9V 电压下切断?

谢谢!

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息。

    我的意思是、如果我对电池放电(使用4A)、它在14.8V 电压(即+/- 2.9V 和5节电池)下会被切断。 一旦保护机制启动并切断负载、我再次测量16.6V (每节电池3.3V)的电压。 这是正确的行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    无论负载如何、欠压保护都将在指定的电压下触发。 它仅使用电压比较器。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我错了、请纠正我的问题。  如果我用基本万用表测量电压,它将始终以2.9*5V 的电压触发(如果我选择具有2.9uV 保护和5节电池的 IC), 这意味着、由于电池的电阻、如果电流非常高(例如10A)、则当我的万用表测量值为2.9*5V 时将触发、无论负载移除后的电压是3.3*5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Tomas、

    没错。 请记住、温度对电池电压以及电流负载也有很大影响。

    如果您想考虑负载和电压、您可能希望查看更高级的可配置解决方案。 BQ76920是一款电池监控器、可与具有许多高级保护特性的 MCU 或 BQ78350-R1A 配套控制器+监测计搭配使用。

    本视频可能会有所帮助: https://training.ti.com/battery-protector-monitor-or-gauge

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答和提示。

    此致、

    Tom