This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5949:TLC5949

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5949, TIDA-00161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875437/tlc5949-tlc5949

器件型号:TLC5949
主题中讨论的其他器件: TIDA-00161

尊敬的先生或女士:
关于 TLC5949、我有几个问题:


假设我们希望在项目中使用"多个菊花链 TLC5949s"(基于数据表第1页的图)。想象一下这些芯片的总数是:10。
此外,我们还需要使用“显示定时重置功能”(在第26页中提到)。

在"GS 数据写入"之前发送控制数据似乎是合理的。 是真的吗?
在这种情况下:SCLK、LAT、GSCLK 在所有 TLC5949之间是通用的。 首先,我们必须对 LAT 应用零逻辑(0V),然后发送第10个芯片的“控制数据”,然后发送第9个芯片的控制数据,直到第一个芯片的控制数据(第12页的图:11)。 完成第一个芯片的“控制数据”后,我们必须对 LAT 信号应用逻辑一(3.3V)。
这是向这些芯片发送"控制数据"的正确方法吗?如果我们不想更改控制数据、我们可以只使用一次以上过程吗?


2-我们是否可以对"GS 数据写入"使用相同的方法(如上所述)(基于图:9-page:10)?
就在发送第一个芯片的"GS 数据写入"后、我们需要将4096个时钟脉冲应用为 GSCLK、我们不需要连续应用 GSCLK?对吗?
如果所有芯片的“GS 数据”在时间内都是可变的,我们是否可以重复使用这种方法而不发送控制数据?(**记住:控制数据不是可变的,我认为我们只按照问题1**末尾的说明发送了一次)


3根据数据表:最大数据传输速率和灰度控制时钟为:33MHz。我之前在具有正常 PCB 的类似项目中使用500 KHz 移位寄存器。 在这种情况下,您是否有任何建议让我去设计合适的 PCB?(考虑到合适的厚度、长度和 PCB 中铜轨的位置,特别是对于33MHz。)


4-德州仪器是否有其它任何 LED 驱动器、其 GSCLK 和 SCLK 频率大于33MHz、PWM 为8或12位?


5-您对此芯片还有其他特别的建议吗?

非常感谢您的考虑。
此致、
Marjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marjan、

       我现在不在办公室、很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marjan、

    如果您不需要更改控制数据、只能使用上述过程一次。

    由于 GSCLK 是 PWM 的时钟而不是数据传输、所以必须连续应用 GSCLK。

    3.您必须注意高速信号。 但是、很难通过文本对其进行详细描述。

    4.33m 似乎是最高的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非常感谢 您提供的线索。

    关于"高速信号"、德州仪器是否有 用于 TCL5949的评估板或任何" PCB 样片"?

    非常感谢您的关注。

    此致、

    Marjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marjan、

    我们没有用于 TLC5949的 EVM 板。 但我认为 TIDA-00161可能对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    再次感谢您。

    如果我遇到任何问题、会告诉您。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marjan