This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:无法正确与器件通信

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883956/bq34110-can-not-communicate-device-correctly

器件型号:BQ34110

我直接将命令0x08发送到 BQ34110,然后通过 IIC 立即读取 BQ34110。 我得到的响应无效(0xff)。我在发送命令和读取响应之间增加了延迟,我得到另 一个无效响应(0x7f)。为什么我无法得到正确的响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您首先查看以下应用手册、并熟悉 bq34110的通信顺序。

    https://www.ti.com/lit/an/slua790/slua790.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经多次按照 slua790文件的顺序执行了操作。我得到了相同的结果。检查我的程序,帮助我找到错误,谢谢!

    U16 tempwei;
    U16 tempGwei;
    U16 tempValue;
    U16 Bq34110_cmd (u8 cmd)

     
                   IIC_Start();                                           
     IIC_Send_Byte (0xAA);                           
     delay_us (10);                                  
     if (IIC_WAIT_Ack ())                          
     {
     返回0;                                        
     }
     
                    delay_us (10);                                 
                     IIC_Send_Byte (cmd);    //cmd 0x08                   

     delay_us (10);                                   
     
     if (IIC_WAIT_Ack ())                            
     {
     返回0;                                      
     }
     
     delay_us (10);                                 
                   IIC_Start();                                    
     IIC_Send_Byte (0XAB);                        
     delay_us (10);                                    
     
     if (IIC_WAIT_Ack ())                               
     {
     返回0;                                          
     }
     
     delay_us (10);                                   
     
     tempGwei=IIC_READ_BYTE (0);          
                   delay_us (10);                                    
     IIC_Ack();                                        
     delay_us (10);                                
     tempDwei=IIC_READ_BYTE (0);         
                   tempValue=(tempGwei<8)|tempDwei;
     delay_us (10);                                             
     IIC_Stop();
     返回 tempValue;
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法验证您的代码。  我建议您使用逻辑分析仪来监听 i2c 总线、并比较结果以查看代码的错误。