This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:计算最坏情况下的阈值电压

Guru**** 2382560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883865/tps3702-threshold-voltage-calculate-for-worse-case

器件型号:TPS3702

您好!

数据表第11页中的电压偏移超出±9.9%范围(最坏情况)。

为什么不考虑这里的迟滞(0.8%)?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、simmy2010、

    我对你的问题感到困惑。 迟滞值不是系统不精确的一部分。 它适用于从 VIT-到 VIT+的开关、不会影响外带。

    谢谢、
    Abhinav。