您好、支持论坛
我使用 TPS61028进行设计。
但是、对于4个电路板中的2个、Vout 在30分钟后下降到1小时。
-输入电压:2~3.2V (碱性电池 x 2)
-输出电压:3.2V (在程序中)
-输出电压:1.6V (压降后)
输出电流:200mA (最大值)
- Cin:4.7uF x 2
Cout:4.7 μ F x 3
- EN 和 LBI-LBO 引脚工作正常。
找到下面的原理图。
请告知解决方法。
提前感谢您
此致、
托鲁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持论坛
我使用 TPS61028进行设计。
但是、对于4个电路板中的2个、Vout 在30分钟后下降到1小时。
-输入电压:2~3.2V (碱性电池 x 2)
-输出电压:3.2V (在程序中)
-输出电压:1.6V (压降后)
输出电流:200mA (最大值)
- Cin:4.7uF x 2
Cout:4.7 μ F x 3
- EN 和 LBI-LBO 引脚工作正常。
找到下面的原理图。
请告知解决方法。
提前感谢您
此致、
托鲁
您好、Toru、
该器件在开始时工作、但不会在一段时间后工作、因此应损坏 IC。
原理图中存在一些问题、
该器件需要一个具有50MR ESR 的47uF 钽电容器。
2.请卸下前馈470pF C52。
3、EN 引脚由比较器的输出控制、以根据我的理解设置 UVLO。 请向比较器添加迟滞、以避免 EN 引脚上出现高频开/关。 我建议低于10Hz
布局并非最优化、但我认为它不是导致损坏的最高风险。 那么、让我们首先尝试更改外部组件。