This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61028:输出电压过低

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874841/tps61028-vout-is-low

器件型号:TPS61028

您好、支持论坛

我使用 TPS61028进行设计。
但是、对于4个电路板中的2个、Vout 在30分钟后下降到1小时。

-输入电压:2~3.2V (碱性电池 x 2)

-输出电压:3.2V (在程序中)  

-输出电压:1.6V (压降后)

输出电流:200mA (最大值)

- Cin:4.7uF x 2

Cout:4.7 μ F x 3

- EN 和 LBI-LBO 引脚工作正常。

找到下面的原理图。

请告知解决方法。

提前感谢您

此致、

托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持论坛

    我测量 了 Vin 的浪涌电流。
    VIN 的浪涌电流约为10A。
    请查找以下波形数据。

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toru、

    IC 是否损坏? 如果卸载、器件是否正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    感谢您的响应。

    IC 外观没有损坏。
    负载器件无法移除、但 MCU 和任何 IC 由于低输出电压而无法正常工作。
    在我的 PCB 上、Vout 通过 Cout 连接到内层。

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    我读过其他线程、认为问题可能会受到电路板布局的影响。

    请在下面找到电路板布局。

    1. L1

    2.第4条

    3. L1 + L4

    请检查上面的电路板布局。

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toru、

    该器件在开始时工作、但不会在一段时间后工作、因此应损坏 IC。  

    原理图中存在一些问题、

    该器件需要一个具有50MR ESR 的47uF 钽电容器。

    2.请卸下前馈470pF C52。

    3、EN 引脚由比较器的输出控制、以根据我的理解设置 UVLO。 请向比较器添加迟滞、以避免 EN 引脚上出现高频开/关。 我建议低于10Hz

    布局并非最优化、但我认为它不是导致损坏的最高风险。 那么、让我们首先尝试更改外部组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    感谢您的支持!

    钽电容器将于本周推出。

    钽电容器非常大。(7.3mm x 4.3mm)
    由于我无法直接连接到电路板、因此我使用引线(或导线)进行连接。

    我将在下周报告测试结果。

    我对您的建议有一些疑问。

    问题1. 47uF 钽电容器是否意味着 Cout (C46至 C48)?

    问题2.  连接到 EN 引脚的 U20具有6.5mV 的迟滞。

        我认为不需要迟滞电路。 我的意见是否正确?

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    我安装了一个47uF 钽电容器并对其进行了测试。


     1.已更换 TPS61028。
     2.删除了470pF C62。
     3.删除了 C46至 C48并安装了一个 ESR 为55m Ω 的47uF 钽电容器。


    但输出电压为1.6V、与之前相同。
    因此、我移除了您之前问我的负载、并测量了输出电压。
    输出电压为9.2V。
    请在 下面找到波形。

    您认为该 IC 已损坏吗?
    请给我一些建议。

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toru、

    请勿移除 C46~C48、只需添加钽电容器。  未调节输出电压。 FB 引脚或 R52、R54似乎焊接不好。

    1.将 C46和 C48放回原位,添加钽电容器。

    2.拆下 C62。  

    3.更换 IC

    4.不要在开始时增加负载。  

    在多个电路板中执行相同的过程。 确保在加电之前对组件进行良好焊接。  

     迟滞很小、我建议放大该值。 确保比较器的输出存在振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    谢谢您的建议。

    但是、重新放置 IC 需要很长时间。

    我布置的波形是否感觉 IC 已损坏?

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Li-San

    感谢您在这个问题上的帮助。

    我在不更换 IC 的情况下根据您的建议进行了测试。

    输出电压为9.5V。 (相同结果)

    通过焊接条件和电阻值来检查 FB 引脚和电阻。

    LBI 和 LBO 引脚工作正常。

    EN 引脚输入2.9V (>Vbatx0.8)。

    只有输出电压不正确。

    请等待更换 IC 的时间。

    请告诉我为什么 IC 坏了。

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toru、

    小值陶瓷电容器对于器件的正常运行至关重要。 因此、它们不能被移除、否则会有损坏 IC 的风险。

    但是、您对9.5V 输出的观察结果很奇怪、FB 引脚是否正确。 您是否测量了 FB 引脚上的电压? 如果反馈电阻器正确、则应为1.46V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    感谢你的答复。

    输出9.5V 的 IC 的 FB 引脚电压为0V。

    顺便说一下、输出3.25V 的 IC 的 FB 引脚的电压为530mV。

    请找到下面的波形。

    这不是你告诉我的1.46V。

    这是否意味着该 IC 也无法正常工作?

    此致、

    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toru、

    FB 为高阻抗、因此 FB 引脚电压取决于反馈分压器。 有几个原因导致 FB 引脚上的电压为零

    1. FB 对 GND 短路、可通过万用表进行检查。

    2. R52打开、  

    该器件会对 FB 引脚电压进行回复以控制输出电压。 因此、请确保 FB 引脚电路正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li-San、
    感谢您的建议。
    我再次检查了 FB 引脚电路。
    我发现 R52未连接到 Vout。
    我测量了 Vout 和 FB 引脚电压。
    VOUT = 3.3V
    FB 引脚= 507mV
    请在 下面找到电流电路。
    您认为结果正确吗?
    此致、
    托鲁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    感谢您对此问题的描述。

    此问题的原因是负载侧出现问题。

    我将继续调查负载侧的原因。

    再次感谢你。

    此致、

    托鲁