This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54362BEVM:性能低于标准

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875873/tps54362bevm-performance-below-par

器件型号:TPS54362BEVM

我已将 TPS54362B EVM 板修改为输出3.3V 电压。 组件更改如下:

C9 330pF、C11 120pF、C12 270pF、R1 180k、R2 56k、 R12 270k、R13 2.5k、R14 68k、R15 1.5k、R16 22k//330k。

我可以测量的最佳效率约为68%(15V IN、300mA 负载)、Tina 上的数据表和仿真显示该值应高得多。

输出上的纹波也超过了计算中的预期值。

我注意到评估板已从两层板修改为四层板–布局对于 TPS54362是否特别敏感?

请就上述问题提供任何指导。 谢谢。

Trevor