This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450:LM3450A

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880837/lm3450-lm3450a

器件型号:LM3450

大家好、

我的客户看到 LM3450A 的一些东西、这让他们怀疑这是不是正确的工作方式。

即使未检测到电压、控制器也会切换反激式器件的 MOSFET。

这意味着、当调光器斩波交流电(驱动器无输入电压)时、MOSFET 导通。

此外、当功率下降时、MOSFET (Q3)被传导、直到 Vcc 低于 Vcc_FALL。

我知道控制器在检测到电流时开始切换栅极、但他们仍然想知道驱动器是否正常(通过 MOSFET)长时间短路(几毫秒)。

在所附图片中、它们捕获 TI LM3450A 评估板中的信号。

绿色 -电流探头(测量输入交流电流)

蓝色- MOSFET (Q3)栅极

紫色-整流交流(C1上的电压)

感谢您的建议

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    从数据表第14页: "PWM 比较器30mV 输入失调电压可确保在消耗电流
    交流线路过零、从而减少失真并进一步提高 PF。"

    LM3450A 正在等待达到其电流跳变阈值。  如果没有电压、则不会达到阈值、MOSFET 将保持导通状态。  在断电时也是如此。  这是正常操作。  这还有助于将电压保持在零、因为调光器中有无源组件(电容器)、可提供电流并将整流交流电压上拉。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我理解、感谢您的出色解释。

    其他问题、我的客户在原型和一种调光器方面遇到问题。

    当调光器处于较低水平时、问题出在打开。 有时(主要发生在快速关闭和打开之后)、驾驶员 会在数秒后打开。

    我使用 LM3450演示板(2级30W LM3450A 反激式)进行检查、发现了同样的问题

    我在演示板中测量和捕获一些信号。 它已附加。

    黄色-输入交流电流(刻度1mV = 10mA)

    绿色–Vcc (在 C44上测量)

    粉红色–反激式 MOSFET (Q3)栅极

    蓝色-整流交流电压(在 C1上测量)

     

    演示板设置–

    输入:DIVE 调光器(120V)  

    输出:32V LED

     

    非常感谢您的建议

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您可以看到 VCC 在上升、然后 MOSFET 栅极打开、调光器的能量不足而无法启动、VCC 下降并且必须重新充电。  这意味着电流感应的电压不够高、无法关闭 MOSFET。  他们可以查看 CS 引脚并进行验证。

    这是什么类型的调光器?  示波器图中的整流交流电压非常低。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    正如我提到的、我的客户在原型和一种类型的调光器- Lutron DIVA (dV-600p)方面遇到了问题

    这是美国流行的调光器、我的客户已经拥有与该调光器兼容的驱动器。

    我完全同意您的观点、即调光器无法提供足够的功率。

    我认为 LM3450A 的工作没有任何问题。

    但这仍然是非常常见的调光器、而 DMF 具有与该调光器兼容的 LED 驱动器(我在实验室中有该驱动器、我看不到该驱动器有什么问题)

    在我看来、解决方案应该基于外围元件(如 RC 滤波器)。

    问题在于、当我打开调光器时、他们的驱动器不消耗足够的电流、并且在一段时间后、调光器会因为这个原因而关闭。

    当我将白炽灯与驱动器并联时、调光器的工作效果非常好

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    欢迎来到尝试使 LED 驱动器与各种调光器兼容的世界。  这是一项艰巨的任务。  您是否实际尝试过各种 LED 负载?  白炽灯泡与三端双向可控硅开关元件调光器配合使用时效果良好、因为调光器希望看到电阻器负载。  它还为调光器提供了低得多的阻抗负载。

    这需要查看整流交流波形和对其进行缩放的电流、以查看其工作情况。  如果触发和关闭、则保持电流不足、无法使三端双向可控硅开关元件调光器保持打开(如果是三端双向可控硅开关元件调光器)。

    上图似乎没有足够的能量来启动驱动器(VCC 只是在没有电路启动的情况下放电)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

     

    是的、我知道 Triac 和 LED 驱动器的问题非常棘手

    是的、我的客户拥有与此调光器兼容的可调光 LED 驱动器。 他的实验室中有该驱动程序。

     

    我希望您或 TI 的某个人可能已经面临这个问题、并找到一种解决方法。

    Lutron Dive 公司在美国非常受欢迎的调光器领域进行研究、我担心客户在找到与该驱动器兼容的方法之前不会接受该驱动器。  

     

    我还同意,在回合中没有足够的保持电流。

    由于我们没有提供足够的保持电流,因此可以将调光器完全关闭几秒钟吗?

    只有当控制器(LM3450A)工作时(当 Vcc 高于 Vcc-rise 时)、有源泄放阀才会开始工作。

    因此、在控制器开始工作之前、无法消耗 TriacFrowning2的保持电流

     

    我将根据您的要求通过缩放来测量示波器中的电流和电压。

     

    BTW -假设调光器已关闭、这是因为当控制器开始工作时、它会持续开启反激式 MOSFET (我发送的示波器捕获中的粉色线)、 因此阻抗非常低、但调光器不提供任何电源

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我在连接 TRIAC 调光器方面做了很多工作、需要花一些时间才能了解调光器需要保持的状态、而不是缺火。  在较低的 DIM 电平下、由于多种因素、打开可能需要很长时间、其中一个因素是对 LED 上的电容器进行充电。  我还使用前面提到的调光器以及许多其他器例进行了测试。  有时需要将调光器设置得更高、以便在低调光关闭后启动、许多设计都这样做。  我已经测试了许多不同的 LED 灯泡和灯。

    它们的原理图是什么样子的?  它们运行的输入电压是多少?  它们是否直接从交流线路运行?  光的功率级别是多少?

    需要查看放大级别的整流交流和电流波形、以查看 TRIAC 调光器的工作情况。  三端双向可控硅开关元件触发的边沿和触发后的下降整流交流电。

    另请注意、即使调光器一直关闭且三端双向可控硅开关元件未发生火灾、LED 驱动器也可能提供光输出。  这是由于调光器中的无源组件从整流交流电中提供一些电流、而这些电流不足以照亮白炽灯丝。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    请参阅我的答案内联:

    您的原理图是什么样子?  连接 (中间的 MH 是变压器)   

    您的输入电压是多少?  120伏     

    您是否直接从交流线路运行此功能?  否、我使用交流电源(GW Instek AS-7050) 转换为120V/60H    

    光的功率级别是多少? 550mA 时为20V -24V。 但该问题发生在低调光上、因此预期输出电流应低得多。 此外、我不确定它是否与输出相关、因为反激完全不起作用、并且 MCU 禁用输出灯

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../dmf_5F00_lm3450_5F00_triac_5F00_v04_5F00_proto.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    如果这是调光器调暗为低电平、则看起来调光器已关闭、并且尝试从调光器(电容器)的内部无源器件运行。  没有足够的负载来防止电压上升、而 LM3450A 尝试启动。  此外、跨 Q4的 NTC 应该怎么做?

    尝试将白炽灯与该驱动器或功率电阻器并联、以查看其行为是否正确。

    为什么选择 LM3450A 而不是 LM3450?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

     

    NTC 旨在保护偏置 MOSFET 不会过热。 建议在 LM3450的数据表中使用。

     

    添加并联白炽灯或功率电阻器可消除该问题(我已经尝试过)。 在我看来、这里的问题是、保持电流电路仅在 LM3450激活后才有效。

     

    我使用 LM3450A 是因为我希望从调光器上实现稳定的相位切断。 我从数据表中了解到、LM3450吸收采样中的保持电流。 这可能会导致 Triac 缺火。

     

    我不理解这一行:

    没有足够的负载来防止电压上升、而 LM3450A 尝试启动。

     

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    整流后的交流电似乎需要更多的负载来保持其关闭。  我认为三端双向可控硅开关元件实际上并不是在点火、而是试图从调光器中的其他组件运行。  您可能需要增加可在灯点亮后关闭的负载。  如果三端双向可控硅开关元件未点火、并且电源来自三端双向可控硅开关元件调光器中的电容器、则需要有足够的负载来保持其关闭状态或防止灯打开。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、