This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:+ DRV8837、在电机高负载期间、SW 节点上的电压非常接近7V

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251, DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875118/tps61251-drv8837-seeing-very-close-to-7v-on-sw-node-during-high-motor-load

器件型号:TPS61251
主题中讨论的其他器件: DRV8837

您好!

我有一个将 TPS61251与 DRV8837搭配使用的应用、我在 SW 节点上看到的电压几乎为7V。 我看到7V 是 TPS61251的绝对最大规格、是否有任何二极管钳位或其他措施、我可以防止大于7V 的情况、还是限制我减小电机拉电流?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    该专家目前已不在办公室、可能会在下周回来。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    希望本应用手册将帮助您: 了解 SW 节点的绝对最大额定值

    7V 是 TPS61251的绝对直流最大规格。 如果您看到 SW 节点尖峰为7V、则应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通读了应用手册、它似乎侧重于低于0V 的条件、而不是 SW 节点上的过压条件。 同样的结论是否适用?  

    最终、客户的问题是 SW 引脚遇到 EOS 并烧录器件。 我已附上在 TPS61251上进行的测量的示波器截图。 SW 的刻度为1:5。  我们尝试缩小根本原因的范围。对我来说、7V 或以上的高 SW 节点电压和高电流尖峰是危险信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    专家目前不在办公室。 答复可能会延迟。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我在中国新年假期期间不在办公室。  

    从示波器屏幕截图中可以看出、输出电压非常高、高于5V。 为什么 VSW 引脚电压仅约为1.1V? 如果客户已经发现 EOS 和器件正在燃烧、SW 引脚或 Vout 引脚的最大电压必须已经超过绝对最大额定值、但不能被捕捉。 因此、在发生燃烧时、确实有必要捕获尖峰或过压。 要捕获过冲、请将示波器采样率提高到最大值、使用高带宽* 1或* 10探头和示波器。

    您还可以共享原理图和布局吗? 您是否曾尝试在 Vout 和电机之间添加二极管、以防电机产生一些反向能量来为 TPS61251输出电容器充电、从而导致 Vout 立即增大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 从示波器屏幕截图中可以看出、输出电压非常高、高于5V。 为什么 VSW 引脚电压仅约为1.1V?
      1. 输出为5.5V、处于器件的正常运行范围内
      2. "SW 处于1:5标度"、因此 SW 节点实际上处于7V 或以上
    2. 如果客户已经发现 EOS 和器件正在燃烧、SW 引脚或 Vout 引脚的最大电压必须已经超过绝对最大额定值、但不能被捕捉。 因此、在发生燃烧时、确实有必要捕获尖峰或过压。 要捕获过冲、请将示波器采样率提高到最大值、使用高带宽* 1或* 10探头和示波器。
      1. 他们已经看到一个 EOS 情况、但在实验中很难强制解决这个问题

    我的理解是、此 SW 引脚上大于7V 的示例是发生 EOS 的示例、即使此事件在本例中不会造成可见的损坏。 SW 节点上大于7V 的任何情况都可能导致此损坏,对吧?

    1. 您是否曾尝试在 Vout 和电机之间添加二极管、以防电机产生一些反向能量来为 TPS61251输出电容器充电、从而导致 Vout 立即增大。
      1. 我在最初的问题中问过:"是否有任何二极管钳位或其他措施、我可以防止>7V 的情况、或者是否限制降低电机拉电流?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您的解释。

    你是对的。 TPS61251 SW、Vout 引脚绝对最大额定值为7V。 SW 引脚上的>7V 可能会导致 EOS。 您是否检查了布局、因为不良布局会在开关期间导致 SW 引脚出现高尖峰。