This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:SS 时间的上限

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884043/tps54326-upper-limit-of-ss-time

器件型号:TPS54326

大家好、

我的客户希望为唤醒定序设置长于10ms 的 SS 时间。 您能告诉我 TPS54326的 SS 时间上限吗?

此致、

Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    SS 时间没有特定的最大限制。  他们需要多长时间?  我认为10到50毫秒是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我理解它没有限制。 让我向客户确认。

    一个快速确认。

    在 SS 期间、可能会启动以下电路、并可能会拉动1~3A。

    TPS54326能否在 SS 时间较长的情况下正常唤醒?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数负载电路在输出电压高于大约0.7V 之前根本不会变为有效。 TPS54326可在 SS 时间内提供高达电流限值的电流。