This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:提前充电终止、电池电量不是100%

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2050, GPCCHEM, BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874716/bq34z950-early-charge-termination-battery-not-100-charge

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件: BQ2050GPCCHEMBQSTUDIOBQEVSW

您好!

我对充电终止有问题。 当我为电池充电时、充电过程会在94%、98%、89%、87%停止。 但是当我打开电源时,它会再次开始充电。 我不明白如何解决这个问题、每节电池都会给出不同的结果。 您能帮我解决这个问题吗,请查看我的参数文件,并帮助我解决这个问题,等待您的支持。


Bq EVSW 版本= 0.9.90
devicename = bq34z950 v0.02
时间= 2019年3月7日下午2:20:07


[电压(第一级安全)]
COV 阈值= 4450
COV 恢复= 4200
CUV 阈值= 3010
CUV 恢复= 3060
[电流(1级安全)]
OC (第一层) Chg = 6000
OC (第一层) DSG = 6000
当前恢复时间= 8
AFE OC DSG = 12
AFE OC DSG 时间= 0F
AFE SC 通道配置= 77
AFE SC DSG 配置= 77
[温度(第一级安全)]
过热 Chg = 55.0
OT Chg Recovery = 50.0
过热 DSG = 60.0
OT DSG Recovery = 55.0

[电压(二级安全)]
SOV 阈值= 18000
SOV 时间= 0
电芯不平衡电流= 5
电芯不平衡故障电压= 1000
电池不平衡时间= 0
电池休息时间= 1800
[电流(二级安全)]
SoC Chg = 10000
SoC Chg Time = 0
SoC DSG = 10000
SoC DSG 时间= 0
[温度(二级安全)]
SOT Chg = 65.0
SOT Chg Time = 0
SOT DSG = 75.0
SOT DSG 时间= 0
[FET 验证(二级安全)]
FET 失效时间= 0
[AFE 验证(二级安全)]
AFE 故障限制= 10

[充电抑制 Cfg (充电控制)]
CHG 抑制温度低= 0.0
CHG 抑制温度高= 50.0
[预充电 Cfg (充电控制)]
预充电电流= 250
预充温度= 12.0
预通道电压= 3000
恢复电压= 3100
[快速充电配置(充电控制)]
快速充电电流= 4000
充电电压= 16800
挂起低温=-5.0
挂起高温= 55.0
[终端配置(充电控制)]
锥形电流= 250
锥形电压= 300
TCA 清零%= 95
FC 设置%=-1
FC 清除%= 98
[电池平衡配置(充电控制)]
最小电芯偏差= 1750
[充电故障(充电控制)]
过充电容量= 300

[数据(SBS 配置)]
REM 上限警报= 300
REM 能量警报= 4320
REM 时间报警= 10
初始化电池模式= 0081
设计电压= 14800
规格信息= 0031
制造日期= 2019年4月29日
串行 数字 = 0001
周期计数= 0
CC 阈值= 6000
CF 最大误差限制= 100
设计容量= 6600
设计能量= 97680
制造商名称= EMS_V165
器件名称= bq34z950
器件化学特性= Lion
[配置(SBS 配置)]
TDA 设置%= 6
TDA 清除%= 8
FD 设置%= 2
FD 清除%= 5
TDA 设置电压阈值= 5000
TDA 设置电压时间= 0
TDA 清除电压= 5500

[完整性数据(系统数据)]
复位计数器部分= 0
复位计数器满= 198
[制造商信息(系统数据)]
制造商 INFO = 0123456789ABCDEF0123

[寄存器(配置)]
运行 Cfg A = 0329
运行配置 B = 2448
运行 Cfg C = 0001
永久性故障 Cfg = 0000
不可移除 Cfg = 0000
[AFE (配置)]
AFE PMS 阈值= 5500

[LED 配置(LED 支持)]
LED 闪光周期= 512
LED 闪烁周期= 1024
LED 延迟= 100
LED 保持时间= 4
CHG 闪光报警= 10
CHG 阈值1 = 0
CHG 阈值2 = 20
CHG 阈值3 = 40
CHG 阈值4 = 60
CHG 阈值5 = 80
DSG 闪光报警= 10
DSG 阈值1 = 0
DSG 阈值2 = 20
DSG 阈值3 = 40
DSG 阈值4 = 60
DSG 阈值5 = 80
灌电流= 3

[电源(功率)]
闪存更新正常电压= 7500
关断电压= 12050
充电器存在= 3000
唤醒电流寄存器= 00

[IT 配置(电量监测)]
负载选择= 3
负载模式= 0
端子电压= 12000
用户速率-mA = 0
用户速率-mW = 0
保留 Cap-mAh = 0
保留 Cap-mWh = 0
[电流阈值(电量监测)]
DSG 电流阈值= 50
CHG 电流阈值= 800
退出电流= 10
[状态(电量监测)]
Qmax Cell 0 = 7408
Qmax Cell 1 = 7442
Qmax Cell 2 = 7445
Qmax Cell 3 = 7456
Qmax Pack = 7408
更新状态= 06
增量电压= 4

[R_a0 (Ra 表)]
Cell0 R_A 标志= 0000
Cell0 R_A 0 = 41
Cell0 R_A 1 = 50
Cell0 R_A 2 = 73
Cell0 R_A 3 = 98
Cell0 R_A 4 = 99
Cell0 R_A 5 = 96
Cell0 R_A 6 = 101
Cell0 R_A 7 = 149
Cell0 R_A 8 = 181
Cell0 R_A 9 = 235
Cell0 R_A 10 = 310
Cell0 R_A 11 = 417
Cell0 R_A 12 = 447
Cell0 R_A 13 = 684
Cell0 R_A 14 = 994
[R_A1 (Ra 表)]
CELL1 R_A 标志= 0000
CELL1 R_A 0 = 51
CELL1 R_A 1 = 51
CELL1 R_A 2 = 75
CELL1 R_A 3 = 102
电池1 R_A 4 = 102
CELL1 R_A 5 = 99
电池1 R_A 6 = 103
CELL1 R_A 7 = 149
电池1 R_A 8 = 188
电池1 R_A 9 = 244
CELL1 R_A 10 = 320
CELL1 R_A 11 = 430
CELL1 R_A 12 = 468
CELL1 R_A 13 = 707
电池1 R_A 14 = 1037
[R_A2 (Ra 表)]
CELL2 R_A 标志= 0055
CELL2 R_A 0 = 55
CELL2 R_A 1 = 55
电池2 R_A 2 = 78
电池2 R_A 3 = 101
电池2 R_A 4 = 101
CELL2 R_A 5 = 97
电池2 R_A 6 = 101
电池2 R_A 7 = 148
电池2 R_A 8 = 211
CELL2 R_A 9 = 278
CELL2 R_A 10 = 360
CELL2 R_A 11 = 497
CELL2 R_A 12 = 532
CELL2 R_A 13 = 62
电池2 R_A 14 = 93
[R_A3 (Ra 表)]
CELL3 R_A 标志= 0000
电池3 R_A 0 = 52
电池3 R_A 1 = 56
CELL3 R_A 2 = 79
电池3 R_A 3 = 102
电池3 R_A 4 = 104
CELL3 R_A 5 = 102
电池3 R_A 6 = 105
电池3 R_A 7 = 156
电池3 R_A 8 = 188
CELL3 R_A 9 = 241
CELL3 R_A 10 = 316
CELL3 R_A 11 = 429
CELL3 R_A 12 = 461
CELL3 R_A 13 = 439
电池3 R_A 14 = 641
[R_a0x (Ra 表)]
xCell0 R_A 标志= 0055
xCell0 R_A 0 = 41
xCell0 R_A 1 = 50
xCell0 R_A 2 = 73
xCell0 R_A 3 = 98
xCell0 R_A 4 = 99
xCell0 R_A 5 = 96
xCell0 R_A 6 = 101
xCell0 R_A 7 = 149
xCell0 R_A 8 = 215
xCell0 R_A 9 = 279
xCell0 R_A 10 = 368
xCell0 R_A 11 = 495
xCell0 R_A 12 = 531
xCell0 R_A 13 = 812
xCell0 R_A 14 = 1181
[R_a1x (Ra 表)]
xCell1 R_A 标志= 0055
xCell1 R_A 0 = 51
xCell1 R_A 1 = 51
xCell1 R_A 2 = 75
xCell1 R_A 3 = 102
xCell1 R_A 4 = 102
xCell1 R_A 5 = 99
xCell1 R_A 6 = 103
xCell1 R_A 7 = 149
xCell1 R_A 8 = 215
xCell1 R_A 9 = 279
xCell1 R_A 10 = 366
xCell1 R_A 11 = 492
xCell1 R_A 12 = 535
xCell1 R_A 13 = 809
xCell1 R_A 14 = 1186
[R_a2x (Ra 表)]
xCell2 R_A 标志= 0000
xCell2 R_A 0 = 55
xCell2 R_A 1 = 55
xCell2 R_A 2 = 78
xCell2 R_A 3 = 101
xCell2 R_A 4 = 101
xCell2 R_A 5 = 97
xCell2 R_A 6 = 101
xCell2 R_A 7 = 148
xCell2 R_A 8 = 186
xCell2 R_A 9 = 245
xCell2 R_A 10 = 317
xCell2 R_A 11 = 438
xCell2 R_A 12 = 469
xCell2 R_A 13 = 55
xCell2 R_A 14 = 82
[R_a3x (Ra 表)]
xCell3 R_A 标志= 0055
xCell3 R_A 0 = 52
xCell3 R_A 1 = 56
xCell3 R_A 2 = 79
xCell3 R_A 3 = 102
xCell3 R_A 4 = 104
xCell3 R_A 5 = 102
xCell3 R_A 6 = 105
xCell3 R_A 7 = 156
xCell3 R_A 8 = 228
xCell3 R_A 9 = 292
xCell3 R_A 10 = 383
xCell3 R_A 11 = 520
xCell3 R_A 12 = 559
xCell3 R_A 13 = 532
xCell3 R_A 14 = 777

[器件状态数据(PF 状态)]
PF 标志1 = 0000
PF 标志2 = 0000

[数据(校准)]
CC 增益= 7.514
CC Delta = 7.514
基准电压= 1225.45
AFE Pack 增益= 763.67
CC 偏移=-0.233
电路板偏移=-21.3
INT 温度偏移= 0.0
EXT1温度偏移=-.8
ext2温度偏移= 0.0
[CONFIG (Calibration)]
CC 电流= 3000
电压信号= 16800
温度信号= 298.0
CC 偏移时间= 250
ADC 偏移时间= 32
CC 增益时间= 250
电压时间= 1984
温度时间= 32
CAL 模式超时= 300
[温度模型(校准)]
EXT COef 1 =-28285
EXT COef 2=20848
EXT COef 3=-7537
外部系数4 = 401.2
外部最小 AD = 0
外部最高温度= 401.2
int Coef 1 = 0
int Coef 2 = 0
int Coef 3 =-11136
int Coef 4 = 575.4
INT 最小 AD = 0
INT 最高温度= 575.4
[电流(校准)]
滤波器= 239
死区= 3
CC 死区= 10.0

[bq2050配置(DQ 通信)]
bq20z753配置= 10.
下拉引脚= 20
引脚上拉= 05
电阻分压器增益= 6
MV 至 MAHR 刻度= 640
每睡眠的 AUTOCAL = 0
BR_Low = 2700
BR_RC = 1000
Wr0_Low = 1775
Wr0_RC = 1225
WR1_Low = 550
WR1_RC = 2451
Rd0_Low = 1150
RD1_Low = 1100
RD_TO=0
RD_RS = 300
WR_0_TO_1_DELAY = 100
SlaveRsp_delay = 3020

  

此致
Shalini Patil
(研发 工程师)
 
Electronica Mechatronic Systems (印度) Pvt Ltd
电子合作社地产37及44室
Pune-Satara road、Pune-411009、Maharashtra
印度
T -+91 20 24224440
F -+91 20 24221881
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMS_SAP 您好、

    请确保您已按照 GPCCHEM 确定正确的化学 ID、运行相应的学习周期并设置正确的充电终止条件。 那么您将看到 RSOC 精度应该更好。 此信息位于 TRM 和 EVM 用户指南中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    感谢您的回复、但早期充电终止的问题并非针对所有锂离子电池、只有少数电池包含早期充电终止、我认为如果化学 ID 不正确、则所有电池都需要相同的问题、我还通过启用阻抗来校准此电池 跟踪需要2个学习周期、按照此步骤操作仍有一些电池出现此问题(放电电池-放电5小时-充电电池-放松2小时)请回复如何解决此问题? 正在等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    感谢您的回复、但早期充电终止的问题并非针对所有锂离子电池、只有少数电池包含早期充电终止、我认为如果化学 ID 不正确、则所有电池都需要相同的问题、我还通过启用阻抗来校准此电池 跟踪需要2个学习周期、按照此步骤操作、仍有一些电池出现此问题(放电电池-放电5小时-充电电池-放松2小时) 在参数文件中需要进行什么类型的更改、或者需要采取什么类型的安全预防措施来解决此问题?  请你回答,我正在等待答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMS_SAP 您好、

    是的、您可以帮助在测试开始时将 bqStudio 中的日志文件和 srec 文件附加到一起吗? 这将有助于我们更详细地分析它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    感谢您的回复、我下载了 bqstudio 软件、并在我的电池中看到我们使用了默认化学 ID 的化学物列表。 在我们的电池组中、我们使用了 Samsung 锂离子充电电池18650-26J、我将向您发送电池详细信息。 我还在 Battery .gG 文件中尝试了 FC set=-1、也尝试了 FC set=100、但仍然观察到充电终止、我将向您发送电池充电-放电周期的日志文件。 还要观察我已经发送的参数文件、 我仍然很困惑为什么电池不会持续显示充电终止问题、可能还需要进行其他更改、请告诉我、请帮助我解决这个问题、我正在等待您的回复。

    此致
    Shalini Patil
    (研发 工程师)
     
    Electronica Mechatronic Systems (印度) Pvt Ltd
    电子合作社地产37及44室
    Pune-Satara road、Pune-411009、Maharashtra
    印度
    T -+91 20 24224440
    F -+91 20 24221881
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shalini、

    请附加 bqStudio 日志。

    要选择化学成分、请首先通过 GPCCHEM 让您的电池运行、以选择化学成分。

    我们获得 bqStudio 日志后、我应该能够帮助确定您未达到充电终止的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    我通过登录 bqEVSW 开始放电、然后再完成充电-放松-放电-放松循环、如果您有任何其他需要、我会向您发送日志文件、然后通知我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我们所需要的一切。 确保在 GPC 文件之后转储 GG 文件。 我们可以帮助您匹配达拉斯的 ID、并引导您完成各个步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    我随附了包含配置文件的 Zip 文件和 roomtemp_rel_dis_rel.csv 现在请查找附件、然后告知我有关电池的化学 ID。

    PFA

    e2e.ti.com/.../EMS_5F00_SAP_5F00_BAT.zip

    此致
    Shalini Patil
    (研发 工程师)
     
    Electronica Mechatronic Systems (印度) Pvt Ltd
    电子合作社地产37及44室
    Pune-Satara road、Pune-411009、Maharashtra
    印度
    T -+91 20 24224440
    F -+91 20 24221881
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    我现在向您发送放电日志文件和配置文本文件、请告诉我需要对电量监测参数文件进行哪些更改才能解决这一早期充电终止问题。   

    此致
    Shalini Patil
    (研发 工程师)
     
    Electronica Mechatronic Systems (印度) Pvt Ltd
    电子合作社地产37及44室
    Pune-Satara road、Pune-411009、Maharashtra
    印度
    T -+91 20 24224440
    F -+91 20 24221881
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,港康

    有关化学 ID 的任何更新?? 请告诉我电池的相应化学 ID 以及如何避免早期充电终止解决方案、 请提供解决方案。 我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GPC 报告。

    最佳 ID 是1647.e2e.ti.com/.../8204.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    感谢您的回复、您能告诉我下一步应该怎么做吗? 在哪里写入我们 在 PCB 上写入的电池化学 ID .gG 参数文件或.SENC 文件? 此外、我不知道如何生成.senc 文件、因此请告诉我生成.SENC 文件以对 PCB 进行编程的分步过程。 请交叉检查我们的旧.senc 文件以确认旧.senc 文件是否继续或需要创建新的.senc 文件、 因此、请查找附件、告诉我文件是否正常、或者需要创建新的.senc 文件、并告诉我.senc 文件的创建步骤。

    此致
    Shalini Patil
    (研发 工程师)
     
    Electronica Mechatronic Systems (印度) Pvt Ltd
    电子合作社地产37及44室
    Pune-Satara road、Pune-411009、Maharashtra
    印度
    T -+91 20 24224440
    F -+91 20 24221881

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

     交叉检查旧的.senc 文件以确认旧的.senc 文件是否继续或需要创建新的.senc 文件、因此请查找附件并告诉我文件是否正常或需要创建新的.senc 文件、并告诉我.senc 文件是否正在执行步骤。

    e2e.ti.com/.../OLD_5F00_.SENC_5F00_file.zip

    此致

    Shalini Patil
    (研发 工程师)
     
    Electronica Mechatronic Systems (印度) Pvt Ltd
    电子合作社地产37及44室
    Pune-Satara road、Pune-411009、Maharashtra
    印度
    T -+91 20 24224440
    F -+91 20 24221881
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    根据您的 GPC 报告、最佳化学 ID 为1647、但在 bq studio 化学 ID 1647中、制造商发现 ID 描述为 NiPod/Colar、4.2、但我们使用的是锂离子可充电 Samsung Cell 18650-26J 之前、我还会向您发送电池详细信息、但仍会在您的报告化学 ID 中 是镍镉电池/碳、我不明白为什么在 GPC 报告中会出现这种化学差异。 请告诉我应该怎么做?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 GPCCHEM 报告并测试它是否满足您的精度需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    我们尝试使用1647化学 ID 进行编程、但它显示错误772编程失败。我该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、EMS、

    请升级到最新的 bqStudio 并升级化学 ID。

    链接如下:

    化学更新程序: http://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW

    bqStudio: http://www.ti.com/tool/BQSTUDIO