This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:关于 RSET 电阻器精度

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882355/lm5180-about-rset-resistor-accuracy

器件型号:LM5180

您好!

请告诉我 RSET 的相关信息吗?
数据表建议安装12.1kΩ。



但是、客户希望使用 E12 串联电阻器。

使用12kΩ 的效果是什么?
您能否就建议的电阻器精度和对 RSET 的影响提出建议?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rset 用于在内部设置基准电压、如果您使用 E12电阻器、这意味 着存在±10%的变化、则输出电压至少有20%的变化。 强烈建议在此处使用 E96电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的支持。
    让我再问一件事。

    检查公式8、
    Vout 由 Rset 和 RFB 的组合决定。
    为什么推荐12.1kΩ?
    kΩ、当 Rset 为12k Ω 时、可 kΩ 考虑12k Ω 的 RFB 来保持精度。
    理解正确吗?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从数据表中可以看出、I_REST 和 V_REST 均在12.1k Ω 条件下进行测试、这意味着更改电阻可能会影响这两种规格、因此建议保留12.1k 电阻。